1.静音电路-如果想法是在一个时间间隔后取消静音、那么 cm 将恰好相反、对吧? 它将在最初放电、然后在上电时产生电流浪涌。 将其与引脚7相连而不是接地以正常工作?
2、由于 Vcc/2电路 Ra、Ra、Ca 的原因、该电路在低频下会表现出相当多(主要是二阶)的失真。 将100uF 电容器从 PIN7接地有助于某种程度上、但将100uF 的 Ca 并联会将失真降低因子10、因为此时电容器值乘以 Q1的 Hfe。 滤波也有助于通过 Ra 获得更干净的偏置
下图显示了使用 HP8903A 在两块 PCB 上进行的测量。 "我的"是按照 DiyAudio 线程中的想法做的、Tom Christensen (Neurochine)在该线程中提供了一些出色的建议。 另一个 PCB 是我从 eBay 获得的用于原型设计的廉价 PCB。 香草与原样(数据表第6页的原理图)、"ebay cap"是相同的、但跨 Ca 的电容为100uF。 差异很大。
我使用单电源是因为我需要 SMPS、因为放大器将放置在基座上的小型扬声器盒中、我希望降低重量。
有什么意见吗?