This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:有关数据表中 LM 3886单电源应用原理图的问题

Guru**** 2473100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798492/lm3886-questions-about-the-lm-3886-single-supply-application-schematic-in-the-datasheet

器件型号:LM3886

1.静音电路-如果想法是在一个时间间隔后取消静音、那么 cm 将恰好相反、对吧? 它将在最初放电、然后在上电时产生电流浪涌。 将其与引脚7相连而不是接地以正常工作?

2、由于 Vcc/2电路 Ra、Ra、Ca 的原因、该电路在低频下会表现出相当多(主要是二阶)的失真。 将100uF 电容器从 PIN7接地有助于某种程度上、但将100uF 的 Ca 并联会将失真降低因子10、因为此时电容器值乘以 Q1的 Hfe。 滤波也有助于通过 Ra 获得更干净的偏置

下图显示了使用 HP8903A 在两块 PCB 上进行的测量。 "我的"是按照 DiyAudio 线程中的想法做的、Tom Christensen (Neurochine)在该线程中提供了一些出色的建议。 另一个 PCB 是我从 eBay 获得的用于原型设计的廉价 PCB。 香草与原样(数据表第6页的原理图)、"ebay cap"是相同的、但跨 Ca 的电容为100uF。 差异很大。

我使用单电源是因为我需要 SMPS、因为放大器将放置在基座上的小型扬声器盒中、我希望降低重量。

有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    您能否显示设置的原理图和照片?

    LM3886的设计不是由单电源电压供电。 如果绝对必要、可以完成、但我不会这样做。

    使用 SMPS 为 LM3886供电也不是一个好主意。 LM3886 (和所有其他放大器一样)需要稳定、干净且噪声较高的电源电压。 因此、您应该对电源电压进行低通滤波、以便 SMPS 的开关噪声不会对 LM3886造成太大的影响。

    您是否考虑过使用 SMPS 为 LM3886提供双极电源电压? 但不要忘记低通滤波...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图直接来自 LM3886数据表第6页:

    我的电容器添加为红色。 测量是使用实验室电源进行的。 良好的 SMPS 还可以提供稳定且无噪声的电源、并且重量仅为线性 PSU 的几分之一。 在本例中、这 是一种折衷。 我需要重量较轻且具有双路输出的 SMPS、例如+/- 18V 非常罕见。

    因此、是的、单电源需要进行权衡、但没有理由不尝试获得最佳结果。 通过这种简单的修改、该放大器可为 THD 提供相当可观的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    检查以下主题。 希望它能为您提供帮助。

    e2e.ti.com/.../388055

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但它并不能真正回答我的问题。 我知道静音电路应该如何工作、但根据我的理解、单电源原理图中的静音电路不能按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说不是一个生死攸关的问题、但我仍然觉得 LM3886数据表中的信息不正确、希望得到澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    LM3886是一款非常古老的器件、最初继承自 National Semiconductor。 老实说、我们在这部分也没有很好的知识库。 根据我们的知识、我将看到我能为您提供哪些帮助。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    您是否了解此链接:

    www.circuitbasics.com/.../

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道部件最初来自 NS。 它很旧、但仍在使用中。 只需查看 DIY 音频论坛上的讨论。 如果您能挖掘出一些东西、我将不胜感激!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我已经阅读了所有内容。 这是一个非常好的演练、但没有真正回答我的任何问题。 如前所述、这 是我对 www.neurochrome.com/.../ 以及 DIY 音频论坛中相关讨论的主要启发。 PCB 布局对 THD 有着巨大的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今天讨论了不少现有的 e2e 问题、但还没有找到任何好的答案。
    此外、我以前了解过一位精通该部件的专家。 但是,他几年前就离开了。 我会不断寻找答案、并在找到答案后立即告知您。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    将 CM 接地到 LM3886的引脚7而不是单电源电路中的引脚4应该正常工作。 我看到的唯一缺点是、在降噪时、Q1必须提供更突然的电流变化。 尤其是与小型 CA 结合使用时、这可能会导致发出咔嗒声。 在这里、具有平滑电流变化的传统电路:

    在这里、电流变化较为剧烈的电路:

    e2e.ti.com/.../anders.TSC

    2.在失真和 PSRR 方面增加 CA 似乎是一个好主意。 但大 CA 会增加引脚7在上电期间需要稳定至最终值的时间。 我认为、该芯片的设计人员希望将这一周期保持在较短的水平。 这可能是 CA 看起来如此小的原因。 快速稳定时间似乎越重要、电源电压越高、因为这意味着直接以引脚7为基准的内部电路的应力越大。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间对此进行仿真。 我在回来的时候也做了同样的操作、记住我没有静音开关、我只需要在打开和关闭电源时静音。 这是我将 cm (此处为 C3)连接到 Vcc/2的原理图:

    和通电后从 MUTE 引脚流出的随附电流:

    您提到的权衡因素可能是 Ca 这么小的原因

    如果我将 cm 接地、那么它看起来是这样的:

    我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我会尝试使用齐纳二极管方法:

    和缩放:

    e2e.ti.com/.../anders1.TSC

    Kai