Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M
你(们)好
我的客户正在使用 PurePath Console 2测试 TAS5825M。 配置将使用单声道1.1通道。
这里、如下图所示、音频拐点模式有多种选择。 因此、我们的声音质量似乎有所不同、具体取决于我们的选择。
为什么选择此音源时音质不同?
我们的客户将使用48kz 的采样频率。
哪种模式是声音质量和性能的最佳选择?在这种情况下、选择高达96kHz 的支持模式是否更糟糕?
请检查一下。
谢谢你
此致
Anthony 先生