This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825M 音频处理模式设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811042/tas5825mevm-tas5825m-audio-processing-mode-setting

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

你(们)好

我的客户正在使用 PurePath Console 2测试 TAS5825M。 配置将使用单声道1.1通道。

这里、如下图所示、音频拐点模式有多种选择。 因此、我们的声音质量似乎有所不同、具体取决于我们的选择。

为什么选择此音源时音质不同?

我们的客户将使用48kz 的采样频率。

哪种模式是声音质量和性能的最佳选择?在这种情况下、选择高达96kHz 的支持模式是否更糟糕?

请检查一下。

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       96kHz 是高分辨率输入、可以提供更好的音质。 根据扬声器 SPL 曲线进行 EQ/DRC/AGL 调优也会影响声音效果。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

    感谢您的回答。

    因此、即使我们的输入源为48kHz、使用96kHz 模式进行测试是否更好、如下所示?

    此致、

    Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    96K @PPC3意味着 HIFI 音频的 DSP 内部处理频率真正为96kHz。 但是、如果您的输入只能提供高达48kHz 的频率、则建议选择48kHz 处理流。

    另一个要点是您的系统是否计划支持超声、这通常需要真正的96kHz 处理。

    此外、如果您的系统是1.1模式、这意味着一个 TAS5825M 可驱动一个高音扬声器和一个低音扬声器。 那么、最好在扬声器配置页面中选择1.1模式。

    RDGS、

    Matthew