我需要有关编解码器(TLV320AIC3104)的一些帮助。 我´m 在 MIC2R/LINE2R 输入中应用信号、以便在 RIGHT_LOP/LOM 输出中使用示波器来查看信号。 问题是我不太清楚如何路由信号以在输出中看到它。 之后、我在正确的通道中应用一些 PGA 增益和一些 AGC 增益(请参阅数据表中的)、信号应进入到微处理器的音频串行总线接口、然后返回到正确的通道。 键位于 DACR 中、在此选择 R1、R2和 R3之间的路由。 在我的´ve 中、n´t 我想在 Rright_LOP/LOM 中看到信号、我应该选择 DAC-R3、唯一可以修改的寄存器 I μ A 是 DAC-R1 (reg.92)、我不能看到 DAC-R3的任何寄存器。 我该怎么做?
非常感谢您的参与。