This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:如何选择开关 DACR-R3

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757032/tlv320aic3104-how-to-select-the-switch-dacr-r3

器件型号:TLV320AIC3104

我需要有关编解码器(TLV320AIC3104)的一些帮助。 我´m 在 MIC2R/LINE2R 输入中应用信号、以便在 RIGHT_LOP/LOM 输出中使用示波器来查看信号。 问题是我不太清楚如何路由信号以在输出中看到它。 之后、我在正确的通道中应用一些 PGA 增益和一些 AGC 增益(请参阅数据表中的)、信号应进入到微处理器的音频串行总线接口、然后返回到正确的通道。 键位于 DACR 中、在此选择 R1、R2和 R3之间的路由。 在我的´ve 中、n´t 我想在 Rright_LOP/LOM 中看到信号、我应该选择 DAC-R3、唯一可以修改的寄存器 I μ A 是 DAC-R1 (reg.92)、我不能看到 DAC-R3的任何寄存器。 我该怎么做?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    有几种方法可以实现这一目的。

    PAGE 0寄存器41具有 DAC 输出路径选择。 使用 DAC_R3路径是最直接的路径、但也可以使用 DAC_R1路径。

    对于 DAC_R3路径:

    w 30 00 00 #选择第0页
    W 30 29 10 #左侧 DAC ->DAC_L1、右侧 DAC->DAC_R3
    W 30 5D 09 #加电 Rright_LOP/M 输出并取消静音。

    对于 DAC_R1路径:
    w 30 00 00 #选择第0页
    W 30 29 00 # DAC_R1和 DAC_L1路径默认选择。
    W 30 5C 80 #将 DAC_R1路由到 RIGHT _LOP/M 输出
    W 30 5D 09 #加电 Rright_LOP/M 输出并取消静音。

    正如我之前提到的、DAC_R3是直接路径的主题、但它也会有更多带外噪声、因此请考虑使用外部 LPF、尤其是在将 Rright_LOP/M 输出连接到 D 类放大器时。
    DAC_R1路径允许使用模拟混频器、并且有一些内置的信号调节功能可降低一些噪声。 THD 和带内噪声将稍高一些。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好、感谢您的回答。  如前所述、由于存在噪声问题、我更喜欢使用 DAC_R1路径。 我n´t 我不能使用这个路径、因为如果您看一下图、DACr 输出中有一个路径n´t、它会将您引导至 Rright_LOP/M、仅指向 DAC-R3。

    在您在答案中给出的 DAC 路径详细信息中、数字"w 30 00 00"是什么意思?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    我在下图中展示了这两条路径。  DAC_R1路径为橙色、DAC_R3路径为绿色:

    关于数字格式、 这是评估模块 GUI 用于对器件进行编程的格式。  

    w -写入

    R-读取

    D-延迟

    第一个十六进制对是器件地址、 第二个对是寄存器编号、第三个对是值。  

    一个稍微令人困惑的方面是器件地址向左移动了一位。  对于 AIC3104、地址为0x18。  但将其移动一位、您得到0x30。  

    因此、w 30 01 80表示写入与 I2C 地址0x18、寄存器0x01、值0x80相关的器件。  

    有道理?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我可以看到、您的图纸与我的不同。 我在2016年12月修订了数据表。 是否有任何更新的数据表? 您可以看到随附的屏幕截图(如果我成功上传)、其中您将看到 DAC-R1的路径 仅转到 LEFT_LOP/LOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这是方框图中的错误。  我正在进行数据表更新、更新方框图、澄清一些功能说明、并对寄存器映射等进行一些小的更正。 我可以为您提供更新的方框图。 这个新图的细节要多得多、我觉得它非常有用。  但愿你也是如此。

    此致、

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../0160.TLV320AIC3104_5F00_Functional_5F00_block_5F00_Diagram_5F00_With_5F00_Registers.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 新方框图更有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    我很高兴您发现该图很有用。 如果您不介意、请单击"这解决了我的问题"按钮。

    此致、
    -Steve Wilson