https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737860/tas5782m-3-band-drc
器件型号:TAS5782M您好!
我对3频带 DRC 有一些问题,您能给我建议吗?
1.单频带 DRC
应该是双频带 DRC (例如 :中频/高频带)如果仅使用单频带 DRC,则如下所示关闭?
2.静音功能
"Solo"按钮是否意味着仅使用单频带 DRC?
此外,您能否告诉我“关闭”按钮和“静音”按钮之间的区别?
3.按键功能
“键”按钮的含义如下所示?
您能告诉我"键"按钮的功能吗?
DRC 阈值
我的理解是否正确,如果将-3dB 设置为 DRC 阈值,+5dB 设置为 EQ 增益,+7dB 设置为音量,那么输入大于-15dBFS 的输入信号时,输出信号会被削波?
此致、
加藤