This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:3频带 DRC

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737860/tas5782m-3-band-drc

器件型号:TAS5782M

您好!

我对3频带 DRC 有一些问题,您能给我建议吗?

1.单频带 DRC
应该是双频带 DRC (例如 :中频/高频带)如果仅使用单频带 DRC,则如下所示关闭?

2.静音功能
"Solo"按钮是否意味着仅使用单频带 DRC?
此外,您能否告诉我“关闭”按钮和“静音”按钮之间的区别?

3.按键功能
“键”按钮的含义如下所示?
您能告诉我"键"按钮的功能吗?

DRC 阈值
我的理解是否正确,如果将-3dB 设置为 DRC 阈值,+5dB 设置为 EQ 增益,+7dB 设置为音量,那么输入大于-15dBFS 的输入信号时,输出信号会被削波?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、
    我们正在尝试复制您的 GUI 问题、Andy 稍后会更新您的问题。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我很期待从 Andy San 那里获得信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请参阅下面的我的答案。

    1. 如果要将3频带 DRC 转换为1频带 DRC,请参见下面的屏幕截图。

    2. 当客户在监听测试期间微调一个特定频带(如低频带)的 DRC 参数时、使用 Solo 按钮。 单击 Solo 按钮时、 其他两个频带将被禁用。

    单击静音按钮时、DRC 混频器增益将设置为0。  但是、当点击"关闭"按钮时、不仅 DRC 混频器增益将设置为0、而且用户 DRC 配置将被默认设置覆盖。   

    请 参阅下面的屏幕截图。

    4.您的理解是正确的。 但是、我建议您使用 AP 进行双次检查。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、
    加藤