This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:过早削波和有限的输出功率

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752565/tpa3255-premature-clipping-and-limited-output-power

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPA3251

我有一个使用 TPA3255的设计。 我的设计非常接近数据表图31中的示例。 我已附上此部分的 pdf。 一般而言、该设计符合我的预期、只是我无法接近预期的功率。 PWM 输出在57v 电源轨上以全电压(约114V)运行、但无论负载如何、我可以获得的最大正弦电压都是57V P-P 左右。 即使是空载、我也只能达到大约60V P-P 此时、波形开始严重失真、放大器削波警告亮起。 从这一点开始、放大器就接地了。 我怀疑这是我所遗漏的东西、但我不确定要去哪里追。 我的第一个想法是与布局或电源相关的东西。 但是、电源轨具有足够的可用功率、12V 电源适用于3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、
    我们正在查看 SCH、稍后将再次与您联系。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    这是 TPA3255的预期运行。 最大正弦输出将略低于 PVDD 电压轨、这是单电源轨 D 类运行的性质造成的。 输出振幅越接近 PVDD 电源轨、器件在以输出限制运行时需要进行的干预就越多。 这就是削波行为的出现位置。 您的器件工作电压也超出了建议的最大 PVDD 电压范围、因此请务必确保 PVDD 引脚或输出引脚上的任何尖峰电压不超过绝对最大 PVDD。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin、

    我知道我在这种情况下会受到电源轨电压的影响。 我尝试找到 我所期望的输出。

     问题仍然是,如果我接近40 - 50峰值,或80 - 100 P-P,那么我就可以了。 问题是、我在57V P-P 下削波、该值大约为200WRMS 至2欧姆、或100WRMS 至4欧姆。 这比我预期的要低得多。 由于未滤波 的流将电源轨接地、这意味着电桥工作正常、我怀疑问题出在其他地方。  我不知道在哪里。 在输出电平高得多之前、我不会期望输入削波或输出失真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我认为这里的问题是、您只测量/计算瞬时功率。 在负载上输出正弦波将使负载的+侧驱动到 PVDD 以达到第一个峰值、然后由于 BTL 的性质、放大器将在负峰值的相反方向驱动负载上的 PVDD、从而有效地产生2xPVDD 的差异。

    此处捕获了具有36V PVDD 的 TPA3251输出、在4R 范围内输出100W。 黄色是一个半桥、红色是另一个半桥、橙色是负载上的总电流。 这显示了28Vpk-pk 半桥输出、在整个负载上产生55Vpk-pk 输出。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否这不能解决问题。

    我理解该部分。 问题出在这里。 对于 PVdd、我以超过50V 的电压运行。 因此、在全功率条件下、我希望看到一些东西接近+PVDD 作为峰值电压、-PVDD 作为负峰值电压、以及一些接近2倍 PVDD P-P 电压的东西。 我的问题是我没有得到它。 我将得到大约57V P-P、这类似于28.5V Pk。 这仅是我预期看到的最大电压的一半。 正如我之前所示、即使在2欧姆范围内、57V P-P 也远低于预期的最大输出功率。 它们是否以某种方式将功率输出定义为 W P-P? 如果是这样、这会产生很大的误导、因为唯一 有价值的功率测量 值是 W RMS。

     

    相信我,如果我能得到+/- PVDD,我会被...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    您能否像 TPA3251一样在示波器上捕获您设置的输出(+桥臂、-桥臂和整个负载的数学差)? 如我在 TPA3251示波器捕获中所示、36V PVDD 器件能够在负载上执行55V 峰-峰值摆幅(最大输出功率仅为一半以上)、这是您的设置在某种程度上受 TPA3255的限制。

    600W 平均功率("rms")图不是错误的测量、它是 TPA3255在 PBTL 模式下在整个负载范围内的34Vrms 真实性能能力。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将很快发布输出...
    显然、我使用差分探头测量输出作为负载两端的正弦波。 也就是说、当我看到57V P-P 时、它只是一个电阻器上正弦波的测量值。 当我查看未滤波的波形时、我看到 PWM 信号从正半周期变为负半周期。 这会产生超过100V P-P 的 PWM 波 问题似乎在于、正弦波在中设置削波之前从未正确实现正确的振幅。 就好像我没有从 TPA3255的内部转换中获得足够的"增益"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是信号的示波器截图。 纹波是由于我的原型滤波器稍微位于宽侧。 频率对应于开关频率。 绿色和黄色是相对于接地的滤波输出信号。 白色是总和、而不是缩放。

     您可以看到、我获得了我所期望的180相移输出。 问题是、在我在负载上获得足够大的(总和输出)之前、我会削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    您的原型 LC 有哪些价值? 我们的器件在输出端需要至少5uH 的电感、以实现 OC 保护。

    您能否发布它开始削波的点的 o 范围捕获? CLIP_OTW 是早期削波警告/削波指示器以及温度警告指示器的组合。 如果 CLIP_OTW 引脚快速切换、则它不会削波;如果它是实心的、则是来自温度警告。

    Justin