This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:在 LRCLK 转换时、I2S DOUT 信号大部分为高电平

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752353/pcm1808-the-i2s-dout-signal-is-mostly-high-on-lrclk-transitions

器件型号:PCM1808

大家好、

我将在主模式下使用 LRCLK、BCLK 和 MCLK 为 PCM1808 ADC 馈送信号。 通过观察 DOUT 信号、可以看到在 LRCLK 转换时大部分为高电平(与模拟输入无关)。 有什么想法吗? 我已经检查了 VREF 引脚、测试了多个器件、在不同的采样率下使用了另一个时钟电路。  

谢谢、  

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    我对 Rigol 示波器不是特别熟悉、但这看起来不像单个触发器、您能确认吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Steve、图片不好。 希望现在更清楚。  

    • 蓝线是8kHz 时的 LRCLK。
    • 每通道32位。
    • MCLK 为256*FS。
    • FMT、md0、MD1保持低电平
    • 还尝试了许多其他配置

    最棒的  

    Gary

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道有人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    在支持此器件的另一位工程师处、您是否有原理图?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    谢谢、很抱歉目前没有原理图。 这是 一个基本测试电路、具有数据表中指定的输入滤波器和所有电容器。 它通过无线方式连接到 ESP32微控制器、该微控制器生成所有时钟。  

    最棒的

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的基准可能未正确旁路或短路或其他问题。 还要确保所有其他电源引脚均已正确旁路。