https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175824/tas5805m-protect-issue
器件型号:TAS5805M你(们)好
有一个使用 TAS5805M 作为放大器的项目有源2.0扬声器。
2个 TAS5805M 搭配4Ω,Ω、但在播放音乐时、音乐很容易就能播放、尤其是低音音乐。
如果使用正弦波和电阻负载、则不容易关闭音乐。
当音乐没有电阻负载时、将100%关闭音乐。
芯片温度高、音乐不容易关闭。
我们还在未连接 TAS5805M 4输出时进行了测试、在任何模式下都可以轻松关闭音乐。
0x70显示 CH1或 CH2过流。
库您请告诉我们芯片保护的原因以及如何解决?
谢谢你