This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:保护问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175824/tas5805m-protect-issue

器件型号:TAS5805M

你(们)好

有一个使用 TAS5805M 作为放大器的项目有源2.0扬声器。  
2个 TAS5805M 搭配4Ω,Ω、但在播放音乐时、音乐很容易就能播放、尤其是低音音乐。  
如果使用正弦波和电阻负载、则不容易关闭音乐。

当音乐没有电阻负载时、将100%关闭音乐。

芯片温度高、音乐不容易关闭。

我们还在未连接 TAS5805M 4输出时进行了测试、在任何模式下都可以轻松关闭音乐。

0x70显示 CH1或 CH2过流。

库您请告诉我们芯片保护的原因以及如何解决?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 寄存器映射
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    发生 OC 可能有许多原因。

    您能否测量输出电流以确认瞬时电流是否会触发 OC 阈值。

    您能不能与我分享一下电路原理图。

    LC 滤波器的电感器也可能影响 OC、您能否与我分享电感器规格。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jesse。

    我们正在等待工厂发送我们。

    谢谢你。

    Zora  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Zora

    我将暂时关闭此问题、一旦您获得信息、我们就可以再次打开。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    请查找随附的电路原理图和电感器规格。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TAS5805M_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../_197BBE8F_4YELSC15UHJ00-HPBH0650_2D00_150M-_C4893C68664E_.pdf

    Zora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Zora

    感谢您的信息。

    根据您的原理图、电感值15uH 就足够了。

    但电感器的满意度电流似乎太小。

    我不确定您的 PVDD 电压、通常我们选择的 Isat 应大于1.414xPVDD/R

    BTW、低音扬声器的连接似乎有点奇怪。 我们有用于 PBTL 模式的参考电路、请参阅下图。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jesse。  

    工厂工程师将联系您或在此处回复。  

    再次感谢你。  

    此致、

    Zora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢你的答复。 我是我们工程师的代表。

    当两个电感器被连接在 PBTL 中时、它们将变为并联连接、电流变为电流值的两倍。 我们发现、当放大器输出完全没有连接负载时 、更容易获得保护、并且它显示了过流保护。 这很奇怪。

    我们的电路参考是 EVM 套件的 CH3、CH4。 在开发开始时、我们还参考了手册中的 PBTL 电路、即在电感器之前短接连接两个输出、然后从其中一个电感器输出。 但我们发现、获得保护将更容易。

    我们从不同来源购买了其他5805芯片、相比之下、其他5805芯片不像我们目前使用的批次那样容易获得保护。 您是否知道为什么一批5805芯片有这样的故障?

    此致、

    Riana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我必须告诉5805M IC 在收到时成功工作。 在收到6个月后,工厂告诉我们这个问题。  

    谢谢。

    Zora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zora:

    当您将整批产品带到我们的工厂时、您坐在那里并推动我们进行测试和支付、我们只有一次机会测试其中一个芯片一分钟。 到目前为止、我们在大规模生产中使用芯片、发现了故障、这就是我们向您寻求技术支持的原因。

    此致、

    Riana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zora、Riana

    根据您的描述、这是一种假 OC。 下面的文档详细介绍了它。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa259/sloa259.pdf?ts=1665708572241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dbst%2Bcapacitor%2526nr%253D1151

    通常、使用更大的 BST 电容器可以改善此问题。

    我看到您的数据表似乎仍在使用0.22uF、将其更改为0.47uF 应该能够对其进行改进。

    BTW、电感器的 Isat 看起来太小、当输出电流接近 Isat 时、电感器值会迅速减小、可能会导致大纹波电流、从而可能发生实际的 OC。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回复。

    这将会大有帮助。

    非常感谢。

    此致、

    Zora