请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM48560 大家好、
我使用 LM48560构建电路、 我将使用 IN2+和 IN2-。 因此 IN1+和 IN1-未使用。
请参阅下面的原理图。 我 使用470nF 电容器连接了 IN+或 IN-和 GND。 我不是真的吗?
更进一步、您能否查看此原理图并找到是否有任何错误? 谢谢!
PS:
R26是 0.125W 的电阻、封装为0805。
C13和 C102为25V 工作电压。
L12和 D11可在1A 的电流下工作。 反向电压是 D11为40V。