This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:如何处理未使用的输入

Guru**** 2393945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668913/lm48560-how-to-handle-the-unused-input

器件型号:LM48560

大家好、

我使用 LM48560构建电路、  我将使用 IN2+和 IN2-。 因此 IN1+和 IN1-未使用。  

请参阅下面的原理图。  我 使用470nF 电容器连接了 IN+或 IN-和 GND。  我不是真的吗?

更进一步、您能否查看此原理图并找到是否有任何错误?  谢谢!

PS:

R26是 0.125W 的电阻、封装为0805。

C13和 C102为25V 工作电压。

L12和 D11可在1A 的电流下工作。   反向电压是 D11为40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海召、

    欢迎使用 e2e。
    查看原理图后、看起来不错。 如果不使用、可以通过电容器将输入连接到 GND。 此外、您的组件特性看起来也很好。
    我只想强调的是、如果您的电感器(L12)的额定电流为1A、LM48560应保持在此电流范围内、以便电感器不会饱和。 您可以在数据表第9.2.2.1.4节(第18页)中找到一些详细信息。
    R26的用途是什么? 为什么它不像 R8那样为0欧姆? 无需输出串联电阻器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 、

    非常感谢您的评论。

    是的、 我使用的是这种界面制造的电路板。  它看起来工作良好、电感器的温度不高。  因此、我认为它的电流不会被抑制。 我将执行双重检查。

    对于 R26、 因为我使用此电路电路板测试了压电声、发现使用10欧姆电阻器时、声音质量 似乎要好一些。  我还将对其进行仔细检查。  

    我将删除 R8。  

    此致

    海召路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉、我再次对未使用的输入提出另一个问题。  我们正在为 LM48560进行最小的 PCB 设计。  因此、我们希望删除将未使用的输入连接到 GND 的电容器。   那么问题是: 未使用的输入是否可以直接连接到 GND?

    此致

    海召路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海召

    建议使用电容器将未使用的输入端连接到 GND、以避免中的任何噪声耦合。 不过、您可以尝试不使用电容器、并评估器件性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    非常感谢您的回复。


    此致

    海召路