This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:功耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, TLV320ADC3101, PCM1865-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669714/pcm1865-power-consumption

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

你好

我的客户打算将 PCM1865用于可移植音频应用。(需要4通道 ADC)

我们在 数据表中看到48kHz 4通道有源3.3V 模拟、1.8V DVDD 为128mW。

但是、如果客户使用外部1.8VLDO、功耗是多少?

128mW 是否包含 LDO 的 IQ?

 

 客户表示、即使他们使用2个芯片、TLV320ADC3101的功耗也要小得多


* ADC3101:

立体声 ADC 记录、FS = 48ksps、I2S 从机、AGC 关闭、无信号

3.3V*4.31mA+1.8V*2.45mA=17MW --  因此、PCM1865的功耗  大约大4倍。

 

因此、当 4通道=31mA => 3.3 x 31mA =102.3mW 时、我看到3.3V AVDD 电流、

但我想单独了解以下内容。

- 3.3V 时的 DVDD 电流,

-使用  1.8V 外部 LDO 时的 IODVDD 电流  

-内部 LDO IQ,

 

 

 

 

 

此外、数据表中仍有" 1.8V DVDD 电流"拼写错误。  

 

请提供建议

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shibatani-San、

    PCM1865是一款未针对便携式应用进行优化的器件、此器件的功耗不是很低、因此我们建议将此器件用于线路应用。

    我想我对所示的计算有点困惑、因为它们与'ADC3101数据表中的信息不完全匹配。 请您对此进行澄清吗? 'ADC3101是一款便携式音频 ADC、针对低功耗运行进行了优化、因此该器件可能是此应用的更好选择。

    PCM1865数据表的电源部分实际上有一些拼写错误和令人困惑的值、我们正在更新此文档、并希望在未来几周内做好准备。 PCM1865-Q1 (PCM1865的汽车版本)的数据表 是最新的、因此我建议您查看此处描绘的功耗值、作为商业版本的参考、因为这两种器件具有相同的功耗性能。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的迭戈-圣

    感谢您的信息。

    请 允许我 再回答 一个问题。

    我们看到 PCM1865-Q1的 SNR 为-106dB。

    测试条件:

    0dB PGA 增益、–60dB 输入信号、SE 输入上的主模式。

    60dB 输入意味着什么?  

    我认为、针对 SE 的 ADC 的满量程输入为2.1Vrms、因此、PGA 输入相对的输入噪声 为10.5uVrms。 (-106dB x 2.1Vrms)。

    此外、PCM1865-Q1数据表中图67的本底噪声约为140dB。

    我的理解是否不正确?

    很抱歉有基本问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shibatani-San、

    使用-60dB 输入是在我们的一些器件上指定 SNR 的常见做法、假设正确、-106dB 的 SNR 对应于输入端大约10.5µVrms μ V 的数字读数。  

    正确、图6的 FFT 图显示了大约-140dB 的本底噪声。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迭戈-圣
    感谢您的快速回答!