https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669714/pcm1865-power-consumption
器件型号:PCM1865主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101、
你好
我的客户打算将 PCM1865用于可移植音频应用。(需要4通道 ADC)
我们在 数据表中看到48kHz 4通道有源3.3V 模拟、1.8V DVDD 为128mW。
但是、如果客户使用外部1.8VLDO、功耗是多少?
128mW 是否包含 LDO 的 IQ?
客户表示、即使他们使用2个芯片、TLV320ADC3101的功耗也要小得多
* ADC3101:
立体声 ADC 记录、FS = 48ksps、I2S 从机、AGC 关闭、无信号
3.3V*4.31mA+1.8V*2.45mA=17MW -- 因此、PCM1865的功耗 大约大4倍。
因此、当 4通道=31mA => 3.3 x 31mA =102.3mW 时、我看到3.3V AVDD 电流、
但我想单独了解以下内容。
- 3.3V 时的 DVDD 电流,
-使用 1.8V 外部 LDO 时的 IODVDD 电流
-内部 LDO IQ,
此外、数据表中仍有" 1.8V DVDD 电流"拼写错误。
请提供建议
此致