This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 预滤波器与后滤波器纹波行为

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728593/tpa3255-pbtl-pre-filter-vs-post-filter-ripple-behavior

器件型号:TPA3255

您好!

我有两个版本的设计、在 PBTL 模式下使用 TPA3255来驱动复杂的负载。 原始版本具有后置滤波器 PBTL 连接和4个 Wurth 7443630700电感器。 第二个版本的尺寸缩小了、改为使用2个 Wurth 74439370068电感器进行预滤波 PBTL 连接。 新电感器的 L 与 I 曲线肯定比原来使用的曲线平坦。  

我遇到的问题是、在新的预滤波器 PBTL 连接方案上、滤波器之后的电压振幅(两个原理图片段中的 TPA_OUT_P)大约为一半。 此外、该节点上有相当多的大约2MHz 纹波。 在旧的后置滤波器 PBTL 设计中、唯一的纹波是600kHz、这是我所期望的、因为两者的 R_Freq_adj = 10k。

我已经对新电路板进行了返工、以使用2x 7443630700、以防 L vs I 特性导致此问题;但是、结果大致相同。  

新设计中的预滤波器 PBTL 连接是否存在问题、或者在该配置中是否会出现这种高频纹波?  

谢谢、
Evan

后置滤波器 PBTL 原理图片段

预滤波器 PBTL 原理图片段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    让我检查一下设计、并在工作台上尝试一下。 我们在这里有几个预滤波器 PBTL 设计、我想检查一下是否存在相同的问题。

    当您看到使用旧设计获得的输出电压的一半时、您推动新设计的功率是多少?
    我看到您现在正在使用 DVDD 在电路板上进行更多上拉、您是否已检查它是否完全下降?
    之前的设计使用 V_BATT 进行 PVDD、电压是否与现在的电压(24V)相同?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    1.加电至~25W 显示症状。 由于我的负载没有很好的功率因数(变压器+压电元件)、因此在24V 直流轨上、我目前无法获得比这更高的功率。

    实际上、我切断了 M1引脚到 DVDD 的迹线、并将蓝色接线到+3.3V 网络、认为我可能在启动时意外锁存到2xBTL、但没有区别。 DVDD 布线在3.3V 时看起来良好。 示波器上有一些纹波(100mVpp)、但这可能只是测量误差(负载电压类似于变压器输出上的520Vpp、功率约为11W、往往会潜入其他测量节点)。

    3、之前的设计确实运行了更高的电压(28-32V)、但对于这个测试、我比较了工作台电源在24V 直流时的电压。

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    您的音频输入/输出测试频率是多少? 作为变压器/压电式、我认为它可能是唯一的。

    您是否尝试过第二/第三个电路板? 我不确定为什么会发生这种情况。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    频率范围为25-35kHz。 半电压输出现在可以通过 LC 滤波器截止频率来解释、请参阅上一个主题(e2e.ti.com/.../728481)。

    我仍在寻找高频纹波的来源、并在发现问题时发布。

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我尝试在第二块新电路板上检查高频纹波。

    请查找 TPA_OUT_P (后置滤波器)的一些示波器截图。 这是空载的、未施加变压器或任何其他负载。 我看到基波~600kHz 开关频率、但在时域、许多谐波看起来像振铃。

    这是否是布局不良的症状?

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、0402尺寸的自举电容器是否会导致类似的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    您可以共享布局吗? 请在 Sidailadamsky(at)ti (dot) com 向我发送电子邮件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    电子邮件已发送。

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    在我们通过电子邮件进行通信时、我将关闭此主题。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!