您好!
我有两个版本的设计、在 PBTL 模式下使用 TPA3255来驱动复杂的负载。 原始版本具有后置滤波器 PBTL 连接和4个 Wurth 7443630700电感器。 第二个版本的尺寸缩小了、改为使用2个 Wurth 74439370068电感器进行预滤波 PBTL 连接。 新电感器的 L 与 I 曲线肯定比原来使用的曲线平坦。
我遇到的问题是、在新的预滤波器 PBTL 连接方案上、滤波器之后的电压振幅(两个原理图片段中的 TPA_OUT_P)大约为一半。 此外、该节点上有相当多的大约2MHz 纹波。 在旧的后置滤波器 PBTL 设计中、唯一的纹波是600kHz、这是我所期望的、因为两者的 R_Freq_adj = 10k。
我已经对新电路板进行了返工、以使用2x 7443630700、以防 L vs I 特性导致此问题;但是、结果大致相同。
新设计中的预滤波器 PBTL 连接是否存在问题、或者在该配置中是否会出现这种高频纹波?
谢谢、
Evan
后置滤波器 PBTL 原理图片段
预滤波器 PBTL 原理图片段