主题中讨论的其他器件: TPA3255
您好!
我的设计需要使用两个 TPA3251、每个 IC 推送100W、
我想使用1个散热器来散热两个 IC。(请参阅如下内容)
使用这种方法是否有任何问题?
散热器是否需要接地?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
吴
只是为了补充 Kai 的回答。
请确保您没有压缩 IC、并且您使用的是热膏、而不是散热焊盘。 附件是我们用于包含5个 TPA3255的电路板的设计。 请注意、每个 IC 之间都有一个较大的方形支脚、这是为了实现稳定性、并确保我们不会过度拧紧和挤压 TPA3255 IC。 一旦添加了热膏、PCB 和散热器接触面之间的1mm 间距就足以应对 IC 高度或安装方面的任何微小变化。
此致、
-Adam