This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:在两个 TPA3251上使用一个散热器

Guru**** 2451460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728235/tpa3251-use-one-heatsink-on-two-tpa3251

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好!

    我的设计需要使用两个 TPA3251、每个 IC 推送100W、

    我想使用1个散热器来散热两个 IC。(请参阅如下内容)

   使用这种方法是否有任何问题?

   散热器是否需要接地?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    TPA3251的产品说明书在散热器需要与 PCB 接地良好连接的多个位置提供。 请参阅第4页的"引脚功能"、图29、39和31。

    我认为、如果与 PCB 接地之间有良好的连接、应该可以为两个芯片使用通用散热器。 请参阅图29、30和31。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了补充 Kai 的回答。

    请确保您没有压缩 IC、并且您使用的是热膏、而不是散热焊盘。 附件是我们用于包含5个 TPA3255的电路板的设计。 请注意、每个 IC 之间都有一个较大的方形支脚、这是为了实现稳定性、并确保我们不会过度拧紧和挤压 TPA3255 IC。 一旦添加了热膏、PCB 和散热器接触面之间的1mm 间距就足以应对 IC 高度或安装方面的任何微小变化。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/HeatSink_5F00_Multiple_5F00_TPA3255.pdf

    此致、

    -Adam