您好!
我们正在评估 TPA6133A2 EVM 模块。 我们正在进行测试(测试设置图 2) TPA6133A2使用两个不同的电压电平(3.3V 和5V)时的输出功率。 在通过耳机收听时、我们无法发现两个电压电平之间的感知音频电平有任何显著差异。 在数据表第5页,附图1 (提到输出功率随不同电压而变化)。
为什么在为 TAS6133A2提供5V 电压的同时音量没有增加。
提供给 EVM 的电压:
A) 5V 输入
b) 3.3V 输入
图 1
图 2.
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在评估 TPA6133A2 EVM 模块。 我们正在进行测试(测试设置图 2) TPA6133A2使用两个不同的电压电平(3.3V 和5V)时的输出功率。 在通过耳机收听时、我们无法发现两个电压电平之间的感知音频电平有任何显著差异。 在数据表第5页,附图1 (提到输出功率随不同电压而变化)。
为什么在为 TAS6133A2提供5V 电压的同时音量没有增加。
提供给 EVM 的电压:
A) 5V 输入
b) 3.3V 输入
图 1
图 2.
此致、
您好、Ivan、
我们在上面的实验中使用了 TPA6133 EVM 模块。 是否有将 THD+N 设置 为1%的任何步骤以及为什么它很重要? 我无法获得将 THD+N 设置为1%背后的物理原理。
我将分享 实验的屏幕截图、示波器中的电压是在33欧姆电阻器上获取的。 根据数据表、5V 将具有上一个线程中提到的更大功率。
输入信号:200mV
启动信号:322mV
图 a)为 TPA6133 EVM 提供5V 电压
图 b)为 TPA6133 EVM 提供的3V 电压
您可以看到、这两种设置之间的电压电平没有差异。
图 A
图 B
此致、
餐前小吃