This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:在增大 TPA6133A2 EVM 中的电压的同时、感知输出功率水平没有差异

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744908/tpa6133a2-no-difference-in-the-perceived-output-power-level-while-increasing-the-voltage-in-the-tpa6133a2-evm

器件型号:TPA6133A2

您好!

我们正在评估 TPA6133A2 EVM 模块。 我们正在进行测试(测试设置图 2) TPA6133A2使用两个不同的电压电平(3.3V 和5V)时的输出功率。 在通过耳机收听时、我们无法发现两个电压电平之间的感知音频电平有任何显著差异。 在数据表第5页,附图1 (提到输出功率随不同电压而变化)。

为什么在为 TAS6133A2提供5V 电压的同时音量没有增加。

提供给 EVM 的电压:

A) 5V 输入

b) 3.3V 输入  

                                                               图 1

                                                           图 2.  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、amey、

    欢迎使用 e2e。
    您是否已验证在两个电源电压电平下将 THD+N 设置为1%? 数据表中的规格表建议在 THD+N=1%时进行输出功率测量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们在上面的实验中使用了 TPA6133 EVM 模块。 是否有将 THD+N 设置 为1%的任何步骤以及为什么它很重要? 我无法获得将 THD+N 设置为1%背后的物理原理。

    我将分享 实验的屏幕截图、示波器中的电压是在33欧姆电阻器上获取的。 根据数据表、5V 将具有上一个线程中提到的更大功率。   

    输入信号:200mV

    启动信号:322mV

    图 a)为 TPA6133 EVM 提供5V 电压

    图 b)为 TPA6133 EVM 提供的3V 电压

    您可以看到、这两种设置之间的电压电平没有差异。  

    图 A

    图 B

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃

    输出功率不会立即通过增加电源电压来增加。 输出功率还取决于输入信号振幅...
    当信号开始削波时、获得 THD+N = 1%、因此此时失真开始升高、某些设备(如 AP)可以测量 THD+N
    我提到该规格的原因是、当您增大电源电压时、器件的输出也应能够提供更高的电压、因此应减少削波导致的输出信号失真。 因此、为了在不同的电源电压下获得 THD+N = 1%、您还应该调整(增加)输入信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您已经提到、某些设备(如 AP)可以测量 THD+N 您能否展开缩写 AP。

    根据 消费类音频空间中的线路电平、最大电压为0.894 VPP。 我认为它应该取决于负载。 我们只能增加放大器的输入信号、使负载上的电压应约为0.89VPP。 正确。

    此致、

    餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃

    AP 表示音频精度。
    是的、输出电压将取决于负载阻抗。 通常、线路应用使用600 Ω 至10千欧的负载。
    如果您希望保持在0.894-Vpp 范围内、那么是的、您需要调整输入信号或放大器的增益(尽管在 TPA6133A2的特定情况下、增益是固定的)、以便输出不会超过该电压电平。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    TPA6133A2的输出用于驱动16 Ω 的负载。 我对音频领域的惯例有一个疑问、输出来自
    a)麦克风--- >麦克风级别
    b)前置放大器--- >线路电平
    c)放大器--- >扬声器级别

    耳机放大器的输出称为? 此级别的属性是什么。

    此致、
    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃

    我认为这些名称可能过于主观、或许可以通过电压或功率级别来确定它们的更好方法。 MIC 和线路通常以伏特为单位指定:
    a)麦克风-毫伏级
    b)线路-按伏、Vpp 或 Vrms 的顺序

    而耳机或扬声器放大器以瓦特为单位指定:
    c)耳机-大约为1W、以毫瓦级为单位
    D)低功耗-从1W 到10W
    e)中等功率-从10W 到大约50W
    f)高功率-高于50W

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器