你(们)好
现在有关于 TPA1517固定增益的问题。
我们使用两种类型的音频编解码器进行了测试(一种是 ALC262、另一种是 HS-100B)、它们运行1kHz 声波、但扬声器放大器是同一个 TPA1517放大器、它驱动4欧姆扬声器。
通过不同的分压器、我们都在放大器的交流耦合输入之前设置相同的400mVrms。
通过中的 ALC262 400mVrms (来自编解码器的调制信号)、我们可以从 TPA1517获得3.7Vrms 输出;但是、使用中的 HS-100B 400mVrms (非调制信号)、我们只能从 TPA1517获得3Vrms 输出。
请您说明我们无法从 TPA1517输出获得类似放大信号的可能原因吗?
谢谢。
Eric Fu