This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1:SpeakerGuard 计算

Guru**** 2474160 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212195/tas5411-q1-tas5411-q1-speakerguard-calculation

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、团队成员、

我发布了一个有关 TAS5411-Q1 SpeakerGuard 的问题、下面是解答。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065274/tas5411-q1-speakerguard-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5411#

下面是 TPA3116数据表屏幕截图。

您能告诉我们如何计算  Speakerguard 吗?

以下是客户隔:

  • 扬声器额定功率:3瓦
  • 扬声器最大功率:5W
  • 扬声器阻抗:4欧姆

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    选择您希望限制的功率、 让我们选择3W。   使用以下器件为4 Ω 负载提供3W 的功率:

    V^2/R = P

    sqrt (P*R)= V

    sqrt (3*4)= 3.46Vrms

    Vrm*1.414= Vpeak

    3.46*1.414 = 4.89Vp

    您可以将 SpeakerGuard 设置为5V、但我会将其设置为5.9V、以提供一点余量、因为我们没有考虑任何损耗。

    我们再将这些损耗考虑在内。  180m Ω Rdson、电感器约为60m Ω。  Rs=0.24欧姆

    使用您在数据表中提供的方程式。

    R/(R+2*Rs)= 0.893

    Sqrt (2*R*P)/.893=Vp.  

    V= 5.49Vp。  这证明您需要额外的余量并为 SpeakerGuard 阈值选择5.9V。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您的回复。

    在数据表中、OC 阈值接近2.5A、它是峰值电流吗?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    是的、OC 是峰值电流。

    此致、
    Gregg Scott