大家好、团队成员、
我发布了一个有关 TAS5411-Q1 SpeakerGuard 的问题、下面是解答。
下面是 TPA3116数据表屏幕截图。

您能告诉我们如何计算 Speakerguard 吗?
以下是客户隔:
- 扬声器额定功率:3瓦
- 扬声器最大功率:5W
- 扬声器阻抗:4欧姆
谢谢。
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员、
我发布了一个有关 TAS5411-Q1 SpeakerGuard 的问题、下面是解答。
下面是 TPA3116数据表屏幕截图。

您能告诉我们如何计算 Speakerguard 吗?
以下是客户隔:
谢谢。
Johnny
Johnny、
选择您希望限制的功率、 让我们选择3W。 使用以下器件为4 Ω 负载提供3W 的功率:
V^2/R = P
sqrt (P*R)= V
sqrt (3*4)= 3.46Vrms
Vrm*1.414= Vpeak
3.46*1.414 = 4.89Vp
您可以将 SpeakerGuard 设置为5V、但我会将其设置为5.9V、以提供一点余量、因为我们没有考虑任何损耗。
我们再将这些损耗考虑在内。 180m Ω Rdson、电感器约为60m Ω。 Rs=0.24欧姆
使用您在数据表中提供的方程式。
R/(R+2*Rs)= 0.893
Sqrt (2*R*P)/.893=Vp.
V= 5.49Vp。 这证明您需要额外的余量并为 SpeakerGuard 阈值选择5.9V。
此致、
Gregg Scott