This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:编解码器 ADC 计数与输入电压与放大器间的关系;满量程范围问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1234081/tlv320aic3268-codec-adc-count-vs-input-voltage-full-scale-range-issue

器件型号:TLV320AIC3268

您好!

我们在我们的设计中使用了 TI 编解码器部件 TLV320AIC3268IRGCT。 在编解码器验证过程中、我们已经看到 ADC 输出数量少于实际输入正弦信号振幅。

我们在编解码器输入前使用一个 VOGAD IC、这样、在编解码器 ADC 输入上大约1Vpp 至1.2Vpp 的电压将一直可用。 ADC 输入满量程范围应支持0.5Vrms 或1.414Vpp。

如果我们提供1Vpp 的输入振幅、ADC 输出的振幅仅约为+-500个计数、这明显小于输入振幅。 我们在 ADC 前端获得+-500次计数和0dB PGA 增益 如果我们将 PGA 增益增加到+6dB、计数就会增加。 如果 PGA 增益增加至+12dB、ADC 计数将达到大约+-2500并达到饱和。 但 ADC 应在约为+-32000的满量程范围计数处饱和。

下面是用于查看的编解码器寄存器配置。

注意:编解码器 DAC 使用 FPGA DDS 通过输出正弦信号进行独立验证。 我们面临 ADC 性能问题。

此致

Hafiz Haja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hafiz 您好!

    感谢您与我们联系。

    需要澄清的几个问题:

    • 当您说"计数"时、您是指数字位值吗?
    • 您在哪里测量 ADC 输出(这是 I2S 总线的数字值吗)?
    • 输入是单个模拟端麦克风还是差分输入? 麦克风连接到了什么引脚?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew Jackiw、

    1.当您说"计数"时、您是指数字位值吗?

    回复 :可以。 在上述查询中、我们是指 ADC 数字输出总线值作为计数。

    2.您在哪里测量 ADC 输出(这是 I2S 总线的数字值吗)?

    回复 "你是对的。" 我们将测量与 FPGA 连接的 ASI (单声道 PCM)上的 ADC 输出数字值。

    输入是单模拟端麦克风还是差分麦克风? 麦克风连接到了什么引脚?

    回复 :它是 IN1L ADC 引脚的单端模拟输入。 推荐的其它 ADC 输入引脚经0.47uF 接地。

    我们未看到任何与 FPGA 相关的 ASI 问题。 我们可以在 ADC 数字数据总线中看到适当的正弦输出。

    我们还在 ADC 数字样本输出到 DAC 数字样本输入(ASI1_DataOutput - ASI1_DataInput)之间进行了环回。 我们可以看到采用环回配置的 DAC 输出端出现了30dB 的振幅下降。

    我们的 ADC 通道路径总增益为0dB。 对于 IN1L 上的1Vpp 输入、ADC 数字输出计数仅大约+/- 500。 如果我们将 PGA 增益增加到6dB、计数就会变为+/- 1000。 如果我们将 PGA 增益增加到12dB、ADC 数字输出计数将变为+/-2000。 如果我们进一步增加 PGA 增益、ADC 数字输出将变饱和。 但 ADC 数字输出总线计数仅为+/-2000。 当 ADC 饱和时、ADC 数字输出总线值应约为+/-32768。 请查看配置、并告知我们编解码器配置中是否缺失任何内容。

    我们正在等待您的回复。

    此致

    Loganathan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loganathan:  

    没有任何东西会成为您的寄存器配置的一个问题。 FPGA 用于解码计数的数据格式和字长是多少? 默认情况下、编解码器为16位 I2S。 有时、这可能是编解码器和控制器之间的数据宽度不匹配所导致的。  

    衰减也可能是输入选择(RIN)的结果(请参阅8.3.2.2 ADC 增益设置和表7)。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 编解码器 ASI1、音频总线格式已经被配置为具有16位数据长度的单声道 PCM 格式。 FPGA 是该 ASI1接口中的从器件(WCLK 和 BCLK 由编解码器生成)。 我们没有看到任何与 ASI 相关的问题。 这是因为通过从 FPGA 向 ASI 提供满量程输入(使用 DDS 生成音调)进行了 DAC 输出验证。

    衰减也可能是输入选择(RIN)的结果(请参阅8.3.2.2 ADC 增益设置和表7)。  

    回复 :根据上述配置,IN1L 和 CM1L 的 RIN 值都配置为20k 欧姆。 使用此串联电阻值时、如果 PGA 增益大于12dB (其中数字输出总线计数值仅约为+/-2000)、ADC 输出将饱和。

    如果 IN1L 和 CM1L 的 RIN 值配置为10k Ω。 使用此串联电阻值时、如果 PGA 增益大于6dB (其中数字输出总线计数值仍仅为+/-2000左右、因为与 Rin 相比、总增益与20k Ω 相同)、ADC 输出将饱和。

    此致

    Loganathan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loganathan:

    我看不到上面的配置有任何问题。  我有几种方法可以尝试确定问题:

    1. 旁路 ADC。 这将有助于检查如果未应用增益(0dB)、器件中是否存在任何衰减、然后输入应与输出匹配、我们可以确保 ADC 输入端的模拟值是预期值。

    2. 很难诊断此问题、因为我无法判断参考的计数以及 FPGA 如何处理此数据。 是否有可用于解码 ADC 数据的实验室设备? 我们使用 Audio Precision (APx555)来实现这一目标。  
      1. 本质上、我的问题是:如何推导/测量"计数"?

    此致!
    Andrew