大家好、
很抱歉打扰您。 您能否花时间解释一下 TAS2564 数据表中的以下信息?
当 SBCLK=24.57Mhz 时、时钟周期为40.7ns。
TD (DO-SBCLK)是 从 SBCLK 到 SDOUT 的延迟。
当 TD (DO-SBCLK)=21ns 时、 主机的剩余建立时间 为40.7/2-21=-0.65ns、这是一个负值。 这是否意味着通信无法正常? 两个参数的最大值是否相互冲突?
我想确认的另外一件事是:
是 TD (DO-SBCLK)、在 TAS2564内的延迟时间还是涵盖受 CL=20pF 影响的时间



此致、
罗艾米
请忽略