This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
很抱歉打扰您。 您能否花时间解释一下 TAS2564 数据表中的以下信息?
当 SBCLK=24.57Mhz 时、时钟周期为40.7ns。
TD (DO-SBCLK)是 从 SBCLK 到 SDOUT 的延迟。
当 TD (DO-SBCLK)=21ns 时、 主机的剩余建立时间 为40.7/2-21=-0.65ns、这是一个负值。 这是否意味着通信无法正常? 两个参数的最大值是否相互冲突?
我想确认的另外一件事是:
是 TD (DO-SBCLK)、在 TAS2564内的延迟时间还是涵盖受 CL=20pF 影响的时间
此致、
罗艾米
尊敬的 Amy:
为 SBCLK 到 SDOUT 延迟提供的时序是从一个采样到另一个采样、例如、如果数据在 SBCLK 的下降沿采样、则延迟时间是从最后一个 SBCLK 下降沿到下一个 SDOUT 采样、 这意味着您实际上具有40ns - 21ns = 19ns 来设置下一个 SDOUT 样本。
如果数据在上升沿采样、则从 SBCLK 上升沿角度考虑相同的情况、而不是考虑 SBCLK 的下一个相反沿。
关于容性负载、时序图已经考虑了表顶部指定的容性负载。
希望这有助于阐明时序要求。
此致、
-Ivan Saazar
应用工程师
伊凡、您好!
我们的客户需要知道 TD (DO-SBCLK)的最小值、以确保数据的保持时间满足要求。 您能否 帮助您找到并确认此最小值?
此致、
艾米
尊敬的 Amy:
今天是 TI 的美国假日、Ivan 在上周出差。 他将在星期二回到你的身边。
感谢您的耐心等待、
J·麦克弗森
伊凡、您好!
是的、客户担心在以下情况下保持时间可能不够长
如果数据是在 SBCLK 下降沿采样的、则延迟时间是从最后一个 SBCLK 下降沿到下一个 SDOUT 样本、这意味着您实际上有40ns - 21ns = 19ns 来设置下一个 SDOUT 样本。
上述情况的假定 SBCLK 到 SDOUT 的延迟为21ns。 在这一点上、建立时间 和保持时间没有问题。 但是、如果 TAS2564在下一个批处理中的 TD (DO-SBCLK)值是最小值、例如0ns、则在这种情况下、保持时间不够长。 因此、客户需要知道 TD (DO-SBCLK)的最小值。
伊凡、您好!
您能否提供或找到 TD (DO-SBCLK)的最小值? 现在、客户不想解释为什么他们需要它的最小价值、他们只需要我们向他们提供它。
谢谢。
艾米
尊敬的 Amy:
由于对短 TD (DO-SBCLK)没有约束、因此本例中的最小规格为0。
此致、
-Ivan Salazar
应用 工程师
伊凡、您好!
感谢您的答复。 此用户最终提供了一个图、如随附的图所示:
请忽略图中的 BCLK 和 BCLK_inv 信号。
用户的情况是其主控制端只能在 SBCLK 的上升沿采样。 我们知道 TAS2564可设置为 在 SBCLK 的下降沿或上升沿发送 DOUT 数据。
主控制端的要求:t_设置>6ns、t_设置>4ns、BCLK=24.576M
用户所关心的情况是:
当 TAS2564设置为 在下降沿传输 DOUT 数据时、如果使用的 TAS2564的 TD (DO-SBCLK)值为21ns、则不能有6ns 的建立时间。
或者 、当将 TAS2564设置为在上升沿发送 DOUT 数据时、如果使用的 TAS2564的 TD (DO-SBCLK)值为0ns、则不能有4ns 的保持时间。
由于 TAS2564具有不同的 TD (DO_SBCLK)值、因此在最极端的情况下、一些 TAS2564的 TD (DO SBCLK)值为0ns、而另一些则具有21ns 的 TD (DO_SBCLK)值。 TX_EDGE 只能配置一种情况、即软件无法同时适应这两种情况。 因为是使用上升沿来发送 数据、还是使用下降沿来发送 数据、建立时间和保持时间都无法同时满足。
此致、
艾米
尊敬的 Amy:
我将与一些同事讨论这些问题、以获得新的观点、从而更好地了解客户方面的问题。
我将在本周中与您联系。
此致、
-Ivan Salazar
应用 工程师
伊凡、您好!
抱歉、这里有任何更新?
尊敬的 Amy:
查看后、我有以下进一步评论:
希望这有助于结束这个问题、否则请告诉我们。
此致、
-Ivan Salazar
应用 工程师