主题中讨论的其他器件:PCM5122
大家好、
客户投诉 PCM5122杂音。 我在 EVM 上复制了 PoP 噪声。
PCM5122EVM 在3.3V 上电、输入 I2S 信号、退出或进入待机模式时具有明显的杂音。 请告诉我如何避免这些噼啪噪声。
1.在 PCM5122EVM 上、将 XSMT 引脚连接到地保持静音状态、然后通过 W4 +3.3V 跳线为 PCM5122上电、会出现噼啪噪声。 使用 AP 记录噼啪噪声、如下图所示。

2.仍保持 XSMT 引脚接地,将 I2S 输入 PCM5122,发生如下 AP 记录的杂音。

3通过寄存器2退出或进入待机模式、也出现弹出现象。
请帮助修复上述噼啪噪声。
谢谢。
安德森