This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:上电、输入 I2S、退出或进入待机模式时会出现噗噗声

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244974/pcm5122evm-u-pop-noise-occur-when-power-up-input-i2s-exit-or-enter-standby-mode

器件型号:PCM5122EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM5122

大家好、

客户投诉 PCM5122杂音。 我在 EVM 上复制了 PoP 噪声。

PCM5122EVM 在3.3V 上电、输入 I2S 信号、退出或进入待机模式时具有明显的杂音。 请告诉我如何避免这些噼啪噪声。

1.在 PCM5122EVM 上、将 XSMT 引脚连接到地保持静音状态、然后通过 W4 +3.3V 跳线为 PCM5122上电、会出现噼啪噪声。 使用 AP 记录噼啪噪声、如下图所示。

2.仍保持 XSMT 引脚接地,将 I2S 输入 PCM5122,发生如下 AP 记录的杂音。

3通过寄存器2退出或进入待机模式、也出现弹出现象。

请帮助修复上述噼啪噪声。

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

     当激活 XMST 时、器件将静音、并且从理论上讲、该器件不应有噼啪噪声。 您能向我们发送 CLK 以及 XMTS 和输出 波形吗?

    您的负载是多少?

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我只使用到 DAC 的 AP I2S 输出、而 DAC 没有连接负载、只将输入连接到 AP。

    如果您有 PCM5122EVM、则复制起来应该会非常容易。

    谢谢。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    只是为了确认、您在 XMST 引脚接地时是否听到噼啪噪声? 您能否在您使用 XMTS 波形和 Arash 提到的输出波形时提供时钟?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:  

    我现在无法提供波形、因为该 EVM 已发送给客户侧、我现在没有了。 我在 PCM5122EVM 板上的实验实施只需使用 AP 来记录 DAC 输出、您能否尝试使用 EVM 和 AP 设备从您身边复制一下?

    是的、我能听到客户电路板上的噼啪噪声、即 DAC 输出连接至扬声器盒中的 AUX IN。

    谢谢。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我将复制你的实验,并返回给你我的发现。 预计下周早些时候会有回应。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我终端上没有杂音。  我将 XSMT 引脚连接至低电平、然后通过短接 W4引脚为 PCM5122器件上电。 此时没有噼啪噪声。 然后、我会发送声音数据、并且也不会产生噼啪噪声。 我是否正确设置了您的实验? 您的设置还有其他细节吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    我正在应用新的 EVM、收到新 EVM 时会与您同步。

    谢谢。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    听起来不错、谢谢。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特