https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276303/tas2781-gain-error
器件型号:TAS2781主题中讨论的其他器件:TAS2563
您好!
我们的客户需要了解从0dBFS 数据输入到扬声器输出的整体信号链"扬声器放大器增益误差"。
需要在 EE 产品规格中保证 SPL。
我们可以在前面的 E2E 主题中看到、DSP 处理应用了-30dB/5位偏移来实现前期余量。 DSP 级和 D 放大器级提供+30dB 的增益。
(1)在这个过程中、什么是增益误差? 那些在数字域处理中、那么错误是可以忽略不计的?
在 D 放大器增益设置 P0 R0x03 B5-1 AMP_LEVEL 从11dBv 降低到21dBv、步长为0.5dB 时、可能会产生另一个增益误差。
(2)此 AMP_LVEVL 增益设置+/-x.xxdB 的绝对增益精度是多少? DAC 之后是在 D 放大器级之间进行模拟增益设置吗?
数据表在第7页指定了典型输出功率、例如 SPKVDD=3.6V 时为1.1W、CM=0.9V 增益=18dB、
(3)我们是否可以通过将上面的(2)增益误差加到1.1W (典型值)数字来预期最小输出功率?
(4)即使增益误差很大、并且根据器件变化、输入日期0dBFS 时无法在18dB 设置下达到1.1W、我们也可以提高 DSP 音量增益、最后通过限制 SPKVDD 电压摆幅饱和来实现 D 放大器输出将达到1.1W。 这是正确的理解吗?
此致、
望月市