This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:增益误差

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276303/tas2781-gain-error

器件型号:TAS2781
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我们的客户需要了解从0dBFS 数据输入到扬声器输出的整体信号链"扬声器放大器增益误差"。

需要在 EE 产品规格中保证 SPL。

我们可以在前面的 E2E 主题中看到、DSP 处理应用了-30dB/5位偏移来实现前期余量。 DSP 级和 D 放大器级提供+30dB 的增益。

(1)在这个过程中、什么是增益误差? 那些在数字域处理中、那么错误是可以忽略不计的?

 

在 D 放大器增益设置 P0 R0x03 B5-1 AMP_LEVEL 从11dBv 降低到21dBv、步长为0.5dB 时、可能会产生另一个增益误差。

(2)此 AMP_LVEVL 增益设置+/-x.xxdB 的绝对增益精度是多少? DAC 之后是在 D 放大器级之间进行模拟增益设置吗?

 

数据表在第7页指定了典型输出功率、例如 SPKVDD=3.6V 时为1.1W、CM=0.9V 增益=18dB、

(3)我们是否可以通过将上面的(2)增益误差加到1.1W (典型值)数字来预期最小输出功率?

 

(4)即使增益误差很大、并且根据器件变化、输入日期0dBFS 时无法在18dB 设置下达到1.1W、我们也可以提高 DSP 音量增益、最后通过限制 SPKVDD 电压摆幅饱和来实现 D 放大器输出将达到1.1W。 这是正确的理解吗?

  

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!  

    以下是我的问题的最后一半的校正、我参考了另一个 D 放大器输出功率特性。

     

    数据表在第6页指定了典型输出功率、例如 PVDDH = 18V、PVDDL = 5.5V 时的25W

    (3)我们是否可以通过将上面的(2)增益误差加到25W (typ)数字来预期最小输出功率?

     

    (4)即使增益误差较大、并且在输入日期0dBFS 后无法在18dB 设置下达到25W (根据器件差异)、我们也可以提高 DSP 音量增益、最后通过限制 PVDDH 电压摆幅饱和来实现 D 放大器输出将达到25W。 这是正确的理解吗?

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我无法分享有关增益误差的确切信息、但将器件的增益误差指定为"通带纹波"。 它给出为比频率 0.454*fs 低+/- 0.5dB。 对于48kHz、这是21.792kHz。  

    [报价 userid="309899" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276303/tas2781-gain-error "](2)此 AMP_LVEVL 增益设置+/-x.xxdB 的绝对增益精度是什么? DAC 之后模拟增益是否设置在 D 放大器级之间?

    AMP_LVL 将设置该器件的满量程通道增益。 这是 D 类的模拟增益设置。 此参数决定 DSP 块提供 D 类0dBFS 时放大器的最大输出电压。 此增益设置受+/- 0.5dB 通带纹波的影响。

    (3)我们是否可以通过将上面的(2)增益误差加到25W (typ)数字来预期最小输出功率?

     

    [/报价]

    是、但是25W 是1% THD 的最大输出功率、器件的最大输出功率为30W @10% THD。

    根据器件变化、即使增益误差很大并且无法在输入日期为0dBFS 时达到18dB 设置时达到25W、我们也可以提高 DSP 音量增益、最终通过限制 PVDDH 电压摆幅饱和来达到25W。 这是正确的理解吗?

     

    [/报价]

    否这不是设备的工作方式。 该器件的最大输出由 AMP_LVL 设置决定(且受通带纹波影响)。 增大 DSP 中的音量控制将不能超过此限制。 DSP 无法将 D 类放大器的值驱动至高于0dBFS。  

    此致、
    亚瑟

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的提示。

     在我的理解中、+/- 0.5dB 通带纹波是来自 DAC 块内插滤波器和 D 放大块 PWM 调制器响应的频率响应。

    我们想知道的是、该器件是按器件变化的绝对电压增益。

    在11dBv 至21dBv 的任何 AMP_LVL 增益设置下、该值是否仍在+/- 0.5dB 范围内?

      

    以下是有关 P0 R0x03 B5-1 AMP_LEVEL 寄存器的其他问题。

    (5)数据表中显示了48Ksps 和96Ksps 的两个不同增益值。 此特性是否会使输出电压随输入数据 FS 发生变化?   如果是、在44.1Ksps 和192Ksps 下的增益是多少?

    (6)当在20dBv AMP_LEVEL 增益设置下输入0dBFS 数据时、D-AMP 输出变为10Vrms。 在本例中、0dBFS = 1Vrms 是正确的参考值?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    通带纹波是从 ASI 输入到 D 类输出进行测量的、该测量包括器件的模拟和数字部分的所有影响。 我们还预计单个器件的纹波要小得多、达到0.5dB、可能更接近0.1dB、但考虑到器件间的差异、我们已发布了+/- 0.5dB 数值。 对于不同的 AMP_LVL 设置、+/- 0.5dB 值将是相同的。  

    数据表中显示了针对48Ksps 和96Ksps 的两种不同的增益值。 此特性是否会使输出电压随输入数据 FS 发生变化?   如果是、44.1Ksps 和192Ksps 的增益是多少?

    也许我不理解这个问题。 AMP_LVL 寄存器中设置的增益将对采样率的输出产生相同的影响。 但是、符合通带纹波规格的通带带宽较小。  

    [报价 userid="309899" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276303/tas2781-gain-error/4838668 #4838668"]当输入0dBFS 数据时采用20dBv AMP_LEVEL 增益设置,则 D-amp 输出变成10Vrms。 在这种情况下、0dBFS=1Vrms 是正确的参考值?

    当0dBFS 是输入时、20dBV 通道增益将提供10Vrms、这是正确的。 20dBV 意味着0dBFS 输入将提供比1Vrms 大20dB 的输出。 (10Vrms)

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    关于(5)项质询,我是指附于后的第8.9.4条。

    增益设置为@48ksps 和@96ksps。

    它不是采用输入 PCM 数据采样频率获得功能吗?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:  

    很抱歉、我不记得这是器件功能。 我现在了解了、  

    我已经联系设计团队、向您提供该信息  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:  

    请参阅 IC 设计器的反馈;

    " 44.1K 等效增益值与48K 采样率相同。 48和44.1K 将具有相同的增益。 96K、192K、88.2和176.4K 将具有相同的增益、这将比48Ksps 速率低2dB。"

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arthur、

    非常感谢您的支持。 这正是我想知道的。

    TAS2563似乎有一些独特的特性、D 放大器电压增益随采样频率而变化。

    但它基于 D 与 A 级的内插滤波器比率值、它不是采样频率之间的线性函数。

    如果可能、我希望查看数据表上如下所示的清晰声明。

     

    将      采样频率@32KHz 至48kHz       @64KHz 至192KHz   

    00h        11 dBV                               9 dBV

    01h        11.5 dBV                             9.5dBV

    02h        12 dBV                               10 dBV    

    03h ...........................................................................................................................

      

    此致、

    望月市