主题中讨论的其他器件:TAS2562、TAS2563
我们正在测试 TA2562 EVK。 我正在输入1kHz 正弦波。 当尝试降低输出电压而不是尝试通过开关电源轨求平均值时、模拟放大器会对该信号进行 PWM。 为了更好的解释、我将在下面分享图片。
下面是在4Ω 驱动器引线上测得的1kHz 正弦波的 PWM 输出。 在 蓝框区域内、正弦波正在降低电压 并切换到 负电源 轨。 这同样发生在绿色区域。
放大器不会更改 PWM 占空比来实现所需的输出、而是尝试对正负电源轨求平均值以实现此电压。 这会导致系统断电、而在更大的体积下、系统似乎难以跟上。 是否有任何方法可以对其进行配置以实现更好的节能?

下面是用于比较的模拟放大器: