This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:更节能的开关? 关闭 quot (&Q);smart&quot (&quot);特征

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1293356/tas2562yfpevm-dc-more-power-efficient-switching-turn-off-smart-features

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2562、TAS2563

我们正在测试 TA2562 EVK。 我正在输入1kHz 正弦波。 当尝试降低输出电压而不是尝试通过开关电源轨求平均值时、模拟放大器会对该信号进行 PWM。  为了更好的解释、我将在下面分享图片。  

下面是在4Ω 驱动器引线上测得的1kHz 正弦波的 PWM 输出。 在 蓝框区域内、正弦波正在降低电压 并切换到 负电源 轨。 这同样发生在绿色区域。

放大器不会更改 PWM 占空比来实现所需的输出、而是尝试对正负电源轨求平均值以实现此电压。 这会导致系统断电、而在更大的体积下、系统似乎难以跟上。 是否有任何方法可以对其进行配置以实现更好的节能?

下面是用于比较的模拟放大器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您在这里看到的是低功耗 D 类放大器中使用的 LSR 调制方案、您引用的另一个放大器似乎是 BD 调制。  它在器件的模拟端处于"硬接线"状态、因此无法禁用。  

    由于当没有音频时、BD 调制将在50%占空比时开关、LSR 将在<2%占空比时开关。 这将提供更低的空闲功耗、这非常适合此部件所针对的电池供电应用。 这种最小占空比还可以降低放大器输出上安装的任何 LC 滤波器的功耗。

    我还会稍作反馈、因为它会影响器件的效率。 TAS2562在全功率下的效率接近90%、这在当时是非常具有竞争力的。  

    听起来您可能遇到了其他问题、当您说难以跟上时、您能解释更多吗?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的快速回复。

    我们看到、原始 PWM 信号会达到升压的~11V。 当我们增大音量时、占空比会增大、但输出电压会降低。 这导致音量实际上没有增加、扬声器也没有大幅提高、因为它在全音量下没有被驱动到~4.5V 以上。 观察低通滤波输出显示正弦波在最大音量下不超过4.5V -不接近于升压电压。

    再次感谢您的帮助。

    此致!

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    您 是否通过 USB 连接通过 EVM 正确播放音频? 只是想确保它不是外部 I2S 设置的问题

    是否为输出削波? 对于4欧姆、此器件能够提供6.1W @1%、THD 应该大约为7Vpeak。还是4.9Vrms、您的4.5V 数 rms 还是峰值? PVDD 电压是否下降?

    否则、器件可能会出于其他原因限制输出、我不确定您是否更改了 PPC3 GUI 中的任何设置、但可能影响输出电平的其他特性是:

    -音量控制(应为0dB)

    -限位器  

    -欠压保护 BOP

    -热折返  

    -放大器级别(默认为16dBV)

    这些设置可以在 GUI 的"器件控制"面板中找到。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是的、我们在 PVDD 上具有相当大的电容并使其保持稳定。  

    TAS2562是否将模型输入到放大器中? 如果是这样,有办法消除,所以我们可以有一个基本上"愚蠢"的安培。 然后、在我们为这些功能进行开发时、我们将缓慢重新开启这些功能。

    我们还将升压至11V。 我知道6.1W 能提供7V 峰值持续电压、但能否像波峰那样在短时间内实现超过7V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    TAS2562没有 DSP、因此没有模型(假设您是指扬声器模型、如 TAS2563中使用的模型)

    我上面列出的特性是能够影响输出的特性。 如果您禁用所有这些功能、您仍然会看到输出受到限制。  

    是的、输出应该能够超过7Vpeak。 这正是 THD 开始显著降级的点。 如果您禁用了所有上述功能、并将"放大器级别"设置为其最大值、将音量控制设置为0dB、您是否仍然看到受限的电压?

    此致、

    亚瑟