This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在测试 TA2562 EVK。 我正在输入1kHz 正弦波。 当尝试降低输出电压而不是尝试通过开关电源轨求平均值时、模拟放大器会对该信号进行 PWM。 为了更好的解释、我将在下面分享图片。
下面是在4Ω 驱动器引线上测得的1kHz 正弦波的 PWM 输出。 在 蓝框区域内、正弦波正在降低电压 并切换到 负电源 轨。 这同样发生在绿色区域。
放大器不会更改 PWM 占空比来实现所需的输出、而是尝试对正负电源轨求平均值以实现此电压。 这会导致系统断电、而在更大的体积下、系统似乎难以跟上。 是否有任何方法可以对其进行配置以实现更好的节能?
下面是用于比较的模拟放大器:
尊敬的 Zach:
您在这里看到的是低功耗 D 类放大器中使用的 LSR 调制方案、您引用的另一个放大器似乎是 BD 调制。 它在器件的模拟端处于"硬接线"状态、因此无法禁用。
由于当没有音频时、BD 调制将在50%占空比时开关、LSR 将在<2%占空比时开关。 这将提供更低的空闲功耗、这非常适合此部件所针对的电池供电应用。 这种最小占空比还可以降低放大器输出上安装的任何 LC 滤波器的功耗。
我还会稍作反馈、因为它会影响器件的效率。 TAS2562在全功率下的效率接近90%、这在当时是非常具有竞争力的。
听起来您可能遇到了其他问题、当您说难以跟上时、您能解释更多吗?
此致、
亚瑟
您好、Zack、
您 是否通过 USB 连接通过 EVM 正确播放音频? 只是想确保它不是外部 I2S 设置的问题
是否为输出削波? 对于4欧姆、此器件能够提供6.1W @1%、THD 应该大约为7Vpeak。还是4.9Vrms、您的4.5V 数 rms 还是峰值? PVDD 电压是否下降?
否则、器件可能会出于其他原因限制输出、我不确定您是否更改了 PPC3 GUI 中的任何设置、但可能影响输出电平的其他特性是:
-音量控制(应为0dB)
-限位器
-欠压保护 BOP
-热折返
-放大器级别(默认为16dBV)
这些设置可以在 GUI 的"器件控制"面板中找到。
此致、
亚瑟
Arthur、您好!
是的、我们在 PVDD 上具有相当大的电容并使其保持稳定。
TAS2562是否将模型输入到放大器中? 如果是这样,有办法消除,所以我们可以有一个基本上"愚蠢"的安培。 然后、在我们为这些功能进行开发时、我们将缓慢重新开启这些功能。
我们还将升压至11V。 我知道6.1W 能提供7V 峰值持续电压、但能否像波峰那样在短时间内实现超过7V 的电压?
尊敬的 Zach:
TAS2562没有 DSP、因此没有模型(假设您是指扬声器模型、如 TAS2563中使用的模型)
我上面列出的特性是能够影响输出的特性。 如果您禁用所有这些功能、您仍然会看到输出受到限制。
是的、输出应该能够超过7Vpeak。 这正是 THD 开始显著降级的点。 如果您禁用了所有上述功能、并将"放大器级别"设置为其最大值、将音量控制设置为0dB、您是否仍然看到受限的电压?
此致、
亚瑟