This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:在从模式下使用

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319805/tlv320adc3140-usage-in-slave-mode

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

在具有4个单端模拟输入通道的从模式下、通过标准 I2S 向主器件发送数据的唯一方法是将 GPIO1设置为 SDOUT2。
在这种情况下、没有外部 MCLK 输入端口、因此可以使用 PLL。
我想知道在这种情况下需要进行哪些寄存器设置。

我计划按如下方式输入时钟
FYNC =采样频率 Fs = 12.8kHz 或25.6kHz 或51.2kHz
BCLK = 64 x FS 输入

此外、应将 MST_CFG1寄存器(页面= 0x00、地址= 0x14)中的 FS_RATE[3:0][复位= 48h]设置为" ASI 总线的已编程采样率(当器件配置为从模式自动时钟配置时不使用)。 这是自动时钟配置。
这是否意味着它可在无自动时钟配置的从模式下使用?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    在本例中,源时钟 BCLK 应为= 4通道 x FS (例如48kHz) x 世界长度(例如32位深度) >= 6.144Mhz。 PLL 仅支持44.1kHz 或48kHz 的倍数和约数的采样频率。 请参阅产品说明书的第8.3.2节、了解必要的时钟、器件具有自动时钟检测功能、因此无需手动配置 PLL。

    MST_CFG1是一个寄存器、当在 MST_CFG0中将器件配置为主模式时使用。 当器件处于从模式(默认)时、器件 不会引用该寄存器以获取指令。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢您的回复。
    我了解。
    如果我在主模式下使用它、这是否意味着我无法使用我想要使用的采样频率?
    如果我希望以我想要使用的频率使用它、是否应该使用其他器件?
    如果是、我也想了解该器件。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    下图显示了支持的 MCLK 输入频率(由用户提供)和采样率。 以下内容对此进行了进一步解释: 将 TLV320ADCx140配置和操作为音频总线主设备

    因此、更好的问题是、所需的采样率是多少、以及输入 MCLK 频率是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    如果我在没有 PLL 的情况下独自输入 MCLK、BCLK 和 FSYNC、MCLK 无限制是否正确?
    在从模式下使用时、我是否可以13.1072MHz 在不使用 PLL 的情况下使用不受支持的频率(MCLK=PLL、BCLK=MCLK/2 = 6.5536MHz、FSYNC=MCLK/256=51.2kHz)?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    遗憾的是、无论是在主模式还是从模式下、TLV320ADCx140/PCMx140-Q1器件系列都只支持两组采样率。 一组采样率范围为8kHz 至768kHz、涵盖48kHz 的9个约数和倍数。 另一组采样率范围为7.35kHz 至705.6kHz、涵盖44.1kHz 的约数和倍数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢您的回复。
    没有 PLL 时是否相同?
    由于 PLL 限制、我认为只能使用有限的采样率。
    那么、如果我想以刚刚以类似规格编写的频率运行、那么我应该使用哪种 ADC 呢?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    禁用 PLL 时、这可能是可行的。 我将在下周早些时候在 EVM 上进行确认、并相应地更新主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    要提供更新:

    您可以将设备配置为在从模式下接受非标准音频采样率。 下面是在 BCLK (源时钟)= 13.1072MHz 和 FS = 51.2kHz 条件下运行的自动时钟检测模式下的器件(CH1)的屏幕截图。

    因此、无需手动配置非标准时钟速率的 PLL。

    我相信 Jeff 也在这个工作台上再次确认了这一点: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326415/tlv320adc3140-different-fs-from-44-1khz-or-48khz

    但是、考虑到数据表规定支持44.1/48kHz 的倍数、这些时钟速率可能会产生最优性能。 希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢您的回复。
    您能给我一个导出的配置文件、以便我使用该配置来试用一下吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是验证期间使用的预设配置。 在51.2kHz Fs 处、如果您正在使用 EVM 或读取寄存器 xxxx、则器件将表明尽管传入的频率为51.2kHz、但时钟为48kHz。  例如 、如果提供10kHz Fs、器件将读取最接近的48/44.1倍数、因此器件将读取8kHz

    # CHECKSUM 0
    # Generated by ADCx140EVM-SW v3.0.5
    # TLV320ADC3140 device configuration
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Reset
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Select Page 0
    w 98 00 00
    # Reset Device
    w 98 01 01
    # 1mS Delay
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Begin Device Memory
    # -----------------------------------------------------------------------------
    # Page 0 (0x00) Dump
    # Select Page 0
    w 98 00 00
    # Wake up and enable AREG
    w 98 02 81
    # Clock Error Disable/Enable
    w 98 04 40
    # Channel 1 configuration
    w 98 3c 80
    # Channel 2 configuration
    w 98 41 80
    # Channel 3 configuration
    w 98 46 80
    # Channel 4 configuration
    w 98 4b 80
    #DSP configuration
    w 98 6c 48
    # Channel Input/Output Configuration
    w 98 74 f0
    w 98 1e 82
    # M divider Enabled with Divider Value
    w 98 1f c0
    
    
    
    
     

    此致、