This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我使用的是具有 CodeControl 的 PCM9211 EVM。 我尝试将 XMCKO 路由至 MPIO_A 或 MP0端口。 但它无法正常工作。 当我切换回 TXOUT 时、我可以看到信号、但一旦我选择 XMCKO、它就会处于低电平。 您能帮助找到合适的设置吗?
此致、
埃里克
您好、Eric、
寄存器24H/XMCKEN 控制是否应该将 XMCKO 静音、请确认它没有通过寄存器24h 静音。 还要确认以下寄存器的设置
另请查看以下表格、寄存器
表7-16. MPO1引脚和 表7-15。 MPO0 Pin , 可能是您未 正确设置 MPOxSEL[3:0]。 请核实。
表7-26. MPIO 组 A
寄存器78h , 位 MPASEL[1]
此致、
阿拉什
尊敬的 Arash:
我检查了寄存器。 从我的角度来看,一切似乎都很好。
我可以在 MPIO _A 上查看 BCLK 和 LRCLK。 但 XMCKO 只是处于低层次。 为 MPIO_A 或为 MP0选择 MPIO_A 时也是如此。 有任何限制吗? 我已经看到论坛上还有一个名为"PCM9211 XMCKO"的线程。 但没有答案。 您可以帮助您进行正确的设置。
此致、
您好、Eric、
感谢您的更新。 Arash 今天不在办公室、将在周五与您联系。
感谢您的耐心等待、
J·麦克弗森
尊敬的 Jeff:
感谢您的答复。 我让它最终运行。 当我让 GUI 或寄存器检查器控制 PCM9211时、似乎无法正常工作。 当我通过脚本选项配置所有内容时、它看起来是有效的。
此致、
埃里克