This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:将 XMCKO 发出至 MP0或 MPIO_A

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330239/pcm9211evm-u-rout-xmcko-to-mp0-or-mpio_a

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM9211

您好、TI!

我使用的是具有 CodeControl 的 PCM9211 EVM。 我尝试将 XMCKO 路由至 MPIO_A 或 MP0端口。 但它无法正常工作。 当我切换回 TXOUT 时、我可以看到信号、但一旦我选择 XMCKO、它就会处于低电平。 您能帮助找到合适的设置吗?

此致、

埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     寄存器24H/XMCKEN 控制是否应该将 XMCKO 静音、请确认它没有通过寄存器24h 静音。 还要确认以下寄存器的设置

    另请查看以下表格、寄存器  

    表7-16. MPO1引脚和 表7-15。 MPO0 Pin  , 可能是您未 正确设置 MPOxSEL[3:0]。 请核实。

    表7-26. MPIO 组 A

     寄存器78h , 位 MPASEL[1]

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我检查了寄存器。 从我的角度来看,一切似乎都很好。   

    我可以在 MPIO _A 上查看 BCLK 和 LRCLK。 但 XMCKO 只是处于低层次。 为 MPIO_A 或为 MP0选择 MPIO_A 时也是如此。 有任何限制吗? 我已经看到论坛上还有一个名为"PCM9211 XMCKO"的线程。 但没有答案。 您可以帮助您进行正确的设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的更新。 Arash 今天不在办公室、将在周五与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我让它最终运行。 当我让 GUI 或寄存器检查器控制 PCM9211时、似乎无法正常工作。 当我通过脚本选项配置所有内容时、它看起来是有效的。  

    此致、

    埃里克