This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我使用的是具有 CodeControl 的 PCM9211 EVM。 我尝试将 XMCKO 路由至 MPIO_A 或 MP0端口。 但它无法正常工作。 当我切换回 TXOUT 时、我可以看到信号、但一旦我选择 XMCKO、它就会处于低电平。 您能帮助找到合适的设置吗?
此致、
埃里克
您好、Eric、
寄存器24H/XMCKEN 控制是否应该将 XMCKO 静音、请确认它没有通过寄存器24h 静音。 还要确认以下寄存器的设置
另请查看以下表格、寄存器
表7-16. MPO1引脚和 表7-15。 MPO0 Pin , 可能是您未 正确设置 MPOxSEL[3:0]。 请核实。
表7-26. MPIO 组 A
寄存器78h , 位 MPASEL[1]
此致、
阿拉什