This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:TAS2562输出0dBFS 时的 PWM 波形异常

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383719/tas2562yfpevm-dc-pwm-waveform-abnormality-when-tas2562-outputs-0dbfs

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MBTAS2562

工具与软件:

测试环境: PPC3-EVM-MB+TAS2562-EVM-DC    负载:8 Ω+33 μ H 输入:1K@0dBFS 正弦波  DC_POWER_SUPLY:4.2V@10A

不调整由 PPC3控制的默认值2562

当 VBAT 低于4.2V 时、发现 PWMP 和 PWMN 有无输出的概率、此时 PPC 工具不报告任何异常 IRQ

1.如果输出幅度调整为-0.5dBFS、PWM 将相对稳定、不会有异常。

当 VBAT 为5V 时、将不会有异常

3当频率较低时、异常较多、但当频率较高时、异常的概率相对较小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    您是否在 J12/J11上的 PPC3-EVM-MB 中应用4.2V 电压? 还是通过移除 VBAT 跳线直接连接到 TAS2562-EVM-DC?

    请注意、PPC3-EVM-MB 的额定电压仅低至4.5V。 如果您需要提供较低的电压 、则需要像通常那样提供5V 电压、然后移除 TAS2562 EVM 上的 VBAT 跳线、并将外部电源连接到 IC 的引脚。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、我已经移除 VBAT 跳线 J6并连接外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VBAT 低于4.2V 时、我应该配置哪个寄存器?在我的 示波器屏幕截图中、绿色 PVDD 稳定、但蓝色 PWM 有错误的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    尽管可以尝试禁用欠压保护等功能(如果启用)、但较低的电源电压不需要特殊配置。
    我会仔细检查一下、很快就会回到您的身边。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我‘m 欠压保护对这种异常没有影响、我已经尝试关闭此保护。

    我还替换了其他 tas2562yfpevm 硼,这种异常仍然发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    我能够使用默认设置和4.2V 电池直接连接到 VBAT 进行测试。 请参阅以下捕获:

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的工作环境与您相同。 您的负载是多少?

    您可以尝试仅设置 BAT=4V 和 BAT=3.6V、并且 还可以测试 THD + N VS 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    我使用的是8 Ω+33uH 负载。
    我将设置测试、并在明天下午返回结果。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    附件为测试结果:

    关于 VBAT=3.6V 的一个特别说明:默认设置将具有更高的 THD + N、如深蓝色暗线曲线所示。 随着以下 PPC3捕捉的过程增加升压限值后、性能会提高、如亮蓝色曲线(约0.1%)所示。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡,请给你的货物拍照。

    如果您使用默认设置进行测试、差异可能在于我们的环境、就像直流电源/负载或其他环境

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的环境、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    我明天会给大家拍照分享。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    我们使用这些电阻器/电感器负载、连接到8 Ω 侧的两个4 Ω 电阻器串联。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的图片中、负载似乎是1个8欧姆和1个4欧姆串联、那么您的测试负载是12欧姆?

    事实上我也买了一些2564 EVM,我发现它在 THD 4 V 的情况下,0dBFS 的性能非常差,VBAT+N 只有5 %,与数据表中描述的0.1%有一个显著的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    是的、我说错了。 8Ohm 仅连接8Ohm 电阻。 4 Ω 仅连接4 Ω。 两者串联是不可能的。

    请参阅上一篇文章、 VBAT = 4V 仍然具有 THDN <0.1%: (+) TAS2562YFPEVM-DC:当 TAS2562输出0dBFS 时 PWM 波形异常-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    也许您可以像我建议的那样尝试设置升压电流限制。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师