This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
测试环境: PPC3-EVM-MB+TAS2562-EVM-DC 负载:8 Ω+33 μ H 输入:1K@0dBFS 正弦波 DC_POWER_SUPLY:4.2V@10A
不调整由 PPC3控制的默认值2562
当 VBAT 低于4.2V 时、发现 PWMP 和 PWMN 有无输出的概率、此时 PPC 工具不报告任何异常 IRQ
1.如果输出幅度调整为-0.5dBFS、PWM 将相对稳定、不会有异常。
当 VBAT 为5V 时、将不会有异常
3当频率较低时、异常较多、但当频率较高时、异常的概率相对较小
尊敬的 GaN:
您是否在 J12/J11上的 PPC3-EVM-MB 中应用4.2V 电压? 还是通过移除 VBAT 跳线直接连接到 TAS2562-EVM-DC?
请注意、PPC3-EVM-MB 的额定电压仅低至4.5V。 如果您需要提供较低的电压 、则需要像通常那样提供5V 电压、然后移除 TAS2562 EVM 上的 VBAT 跳线、并将外部电源连接到 IC 的引脚。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
尊敬的 GaN:
尽管可以尝试禁用欠压保护等功能(如果启用)、但较低的电源电压不需要特殊配置。
我会仔细检查一下、很快就会回到您的身边。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
尊敬的 GaN:
附件为测试结果:
关于 VBAT=3.6V 的一个特别说明:默认设置将具有更高的 THD + N、如深蓝色暗线曲线所示。 随着以下 PPC3捕捉的过程增加升压限值后、性能会提高、如亮蓝色曲线(约0.1%)所示。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
你好,伊凡,请给你的货物拍照。
如果您使用默认设置进行测试、差异可能在于我们的环境、就像直流电源/负载或其他环境
尊敬的 GaN:
我明天会给大家拍照分享。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
尊敬的 GaN:
我们使用这些电阻器/电感器负载、连接到8 Ω 侧的两个4 Ω 电阻器串联。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
在您的图片中、负载似乎是1个8欧姆和1个4欧姆串联、那么您的测试负载是12欧姆?
事实上我也买了一些2564 EVM,我发现它在 THD 4 V 的情况下,0dBFS 的性能非常差,VBAT+N 只有5 %,与数据表中描述的0.1%有一个显著的差异。
尊敬的 GaN:
是的、我说错了。 8Ohm 仅连接8Ohm 电阻。 4 Ω 仅连接4 Ω。 两者串联是不可能的。
请参阅上一篇文章、 VBAT = 4V 仍然具有 THDN <0.1%: (+) TAS2562YFPEVM-DC:当 TAS2562输出0dBFS 时 PWM 波形异常-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
也许您可以像我建议的那样尝试设置升压电流限制。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师