This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:如何在 FPGA 上配置该音频编解码器器件

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1406168/tlv320aic3104-how-can-configure-this-audio-codec-device-on-fpga

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

我们在 FPGA 端将 I2S RX 和 TX 使用 IP 来与该音频编解码器控制器进行通信。  I2S TX 和 RX 具有单独的 MCLK、SCLK 和 LRCLK 信号、但音频编解码器控制器 TX 和 RX 都只有一个 MCLK、SCLK 和 LRCLK。

因此、我们不确定如何建立这些连接。  请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    TX 和 RX 是否也具有单独的 DIN/DOUT 引脚对?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    有。 I2S RX 具有 DIN、I2S TX 具有 DOUT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    您可以将 DIN 和 DOUT 连接到编解码器、将 TX 和 RX 之间的 I2S 时钟短接、然后将短路信号连接到编解码器时钟信号。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复!

    我们正致力于 Vivado FPGA 设计、而不是硬件端。 但我们不确定如何短接 FPGA 侧的这些 MCLK、SCLK 和 LRCLK。  

    是否有任何想法可将 FPGA 上的这些时钟短接? 或参考设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    这位于 FPGA 内部? 您正在 Vivado 中进行连接? 您能解释一下您的硬件选项是什么吗?

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    是的、我们使用的是带有定制电路板的 Zynq UltraScale+ MPSoC 处理器。 我们在 Vivado 中使用 Xilinx I2S 发送器和接收器 IP 内核进行连接。 下图说明了硬件运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    好的。 无论硬件(MPSoC 引脚)还是软件(Vivado)如何、您都应该能够将 MCLK、BLCK 和 LRCLK 短接在一起、并将短路连接到编解码器的相应引脚。 DOUT 和 DIN 当然会保持独立。

    此致、
    Jeff McPherson