主题中讨论的其他器件:TAS6424
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们想要验证 tas6424到扬声器通路是否运行良好。 您能提供与生成正弦波相关的寄存器的配置吗? Tks。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们想要验证 tas6424到扬声器通路是否运行良好。 您能提供与生成正弦波相关的寄存器的配置吗? Tks。
您好、Robert
请访问以下两个链接申请 PPC3软件和 TAS6424应用。
Hi Shadow、
我们通过示波器测量了 TDM 信号。 我想问一下寄存器配置是否正确。
0x0 0x0
0x1 0x32
0x2 0x62
0x3 0x4
0x4 0x0
0x5 0xff
0x6 0xff
0x7 0xff
0x8 0xff
0x9 0x0
0xA 0x11
0xb 0x11
0xc 0x0
0xd 0x0
0xe 0x0
0xF 0x55
0x10 0x0
0x11 0x0
0x12 0x0
0x13 0x20
0x14 0xff
0x15 0x0
0x16 0x0
0x17 0x0
0x18 0x0
0x19 0x0
0x1a 0x0
0x1b 0x0
0x1c 0x0
0x1d 0x0
0x1E 0x0
0x1F 0x0
0x20 0x0
0x21 0x0
0x22 0x1
0x23 0x14
0x24 0x0
0x25 0x0
0x26 0x40
0x27 0x26
0x28 0xA
0x77 0x0
0x78 0x3f
0x79 0x0