This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:如何配置 tas6424寄存器以生成正弦波

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444520/tas6424r-q1-how-to-configure-the-tas6424-register-to-generate-sine-waves

器件型号:TAS6424R-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们想要验证 tas6424到扬声器通路是否运行良好。  您能提供与生成正弦波相关的寄存器的配置吗? Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin

     将0x80写入寄存器0x1D、清除故障。

     根据数据表请求、将0x2A 写入寄存器0x28。

     将0x00写入寄存器0x04、以设置播放。

     如果满足所有工作条件、器件应开始工作。

     建议您使用 PPC3软件进行初始化设计、当您遇到问题并想要进行调试时特别有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

      感谢您的支持。

    您能给我们提供 PPC3软件配置吗?

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    请访问以下两个链接申请 PPC3软件和 TAS6424应用。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6424E-SW

    https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

     我们通过示波器测量了 TDM 信号。 我想问一下寄存器配置是否正确。

    0x0 0x0  

    0x1 0x32

    0x2 0x62

    0x3 0x4

    0x4 0x0

    0x5 0xff  

    0x6 0xff  

    0x7 0xff  

    0x8 0xff  

    0x9 0x0

    0xA 0x11  

    0xb 0x11  

    0xc 0x0  

    0xd 0x0

    0xe 0x0  

    0xF 0x55  

    0x10 0x0

    0x11 0x0

    0x12 0x0

    0x13 0x20

    0x14 0xff  

    0x15 0x0  

    0x16 0x0  

    0x17 0x0

    0x18 0x0  

    0x19 0x0  

    0x1a 0x0  

    0x1b 0x0  

    0x1c 0x0  

    0x1d 0x0

    0x1E 0x0  

    0x1F 0x0  

    0x20 0x0

    0x21 0x0  

    0x22 0x1

    0x23 0x14

    0x24 0x0  

    0x25 0x0

    0x26 0x40  

    0x27 0x26

    0x28 0xA  

    0x77 0x0

    0x78 0x3f

    0x79 0x0

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

     SCLK 频率显示您正在使用 TDM8、而 FSYNC 只有1位时钟。 您使用的 MCLK 频率是多少? 如果与 SCLK 相同、您可能需要注意数据表中的以下要求:

     关于寄存器、0x28寄存器是一个您应该注意的寄存器、数据表中指出必须设置为0x2A。 其他人只是与功能相关、请根据需要进行设置。