This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR 能否检测耳机的热插拔?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462190/tlv320aic3104-can-tlv320aic3104irhbr-detect-hot-plug-of-headphones

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

您好、很抱歉打扰您。 我想知道 TLV320AIC3104IRHBR 材料是否能够检测耳机的热插拔。 图中标记了两个输入引脚。 我们希望得到您的回复。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能解释一下您希望发生什么吗? 您是否意味着当器件打开时会交换进入 LINE1LP 和 LINE1RP 的信号? 如果是、器件无法检测到这种情况。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我主要想知道这个芯片是否具备耳机热插拔检测的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、该器件可以检测耳机热插拔。 请参阅 数据表中的第10.3.11节。

    此致、
    Jeff McPherson