This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:如何触发/模拟 OTW_CLIP

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1471851/tpa3221-how-to-trigger-simulate-otw_clip

器件型号:TPA3221

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在研究一个 TPA3221放大器。 到目前为止、该原型运转正常、没有任何问题、声音绝对优于 TPA3116。 在本项目中、我将 LED 指示灯置于 FAULT 和 OTW_CLIP 上。 从数据表中我相信可以以相同的方式处理 FAULT 和 OTW_CLIP 引脚、所以我构建了2个完全相同的 LED 指示灯电路。

 只需将输出短接至地即可轻松测试故障 LED 以模拟某种故障情况。 我可以看到 LED 亮起、保护系统按预期工作。 由于故障 LED 工作,我相信  OTW_CLIP LED 也应该工作,但对我来说,看到是相信的,这导致了我的问题:

是否有任何简单的方法来模拟/触发 OTW_CLIP 条件?

哦,还有另一个基本的(或可能愚蠢的)问题:在几个 TPA 芯片的数据表上 ,我注意到一些引脚的名称在它上面有一行。 例如、在 TPA3221上、CMUTE & FAULT、OTW_CLIP 和 RESET 引脚之上有一条线? 这条线代表什么?

提前感谢您、
Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Salwa、  

    这些都是好问题! 引脚名称上的条形表示这些引脚为低电平有效。 这意味着当器件开启时、这些引脚为高电平、直到特定条件触发该引脚变为低电平。  

    随着温度过高状态的触发、IC 消耗的功率越大、引脚结会变得越热。 在工作原型就绪的情况下、创建器件处于全回放模式、以最大增益运行的情况、然后施加一些应力。 某些应力情况可能会触发内部特性、以保护 IC 免受应力的影响并强制输出到 Hi-Z:您可以尝试:

    • 将输出电流限值推至典型值以上。 在输出端使用小负载、从而获得更大的电流。 这可能会在转至高阻态之前使输出端接点升温 在这里、您可以看到在过流应力条件下使用了1Ohm 负载。

    • 将 PWM 频率增加到最大配置、以鼓励在低阻抗负载上产生更多电流

      

    • 如果有原型上的散热器、则移除原型上的散热器、从而使器件在高效率和应力相当大的条件下运行。 例如、低输出负载和高于典型 PWM 频率。  
    • 将 GND 焊盘引脚重新焊接到有足够电气连接但连接不足(IC 需要适当散热)的位置。 返回电流会到达 GND、但 IC 可能会变热。 这样做、并让 IC 再次在相当小且合适的负载条件下以最大 PWM 频率运行、以鼓励器件拉取电流、但这次可能不会触发过流情况。 您可以在不使用散热器的情况下操作这个已解析的 IC、从而使 IC 变热。

     

    我希望这对您有所帮助并能提供有用的信息。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的帮助!

    在测试过程中、我确实尝试施加了一些应力、但仍然无法触发 OTW/削波保护。 该器件已设置为最大增益和最高 PWM 频率设置、在4 Ω 负载上以30V 电压馈电、无需散热器、但仍能长时间正常工作、而不会出现任何干扰。 我必须说、TI 做得很好、因为这款器件坚固耐用、能够提供所需的一切。

    我将尝试根据您的建议逐渐降低负载。

    此致、

    Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Salwa、  

    是的、这些 IC 的设计策略性地考虑了可能会使 IC 承受负荷的情况。 希望这些测试能够正常工作。

    此致、

    Ore.