This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:如何计算 MICBIAS 引脚和 INxP/INxN 引脚之间的电阻值

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466018/pcm6240-q1-how-to-calculate-resistor-values-between-micbias-pin-and-inxp-inxn-pins

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户使用的是 PCM6240-Q1。 根据数据表、它们是根据麦克风的输出电阻器设计 R0电阻值的。

在其工程中、他们可以更改麦克风、因此可以更改 R0电阻值。 为了测试电阻器是否已完成变化、它们将测量 MICBIAS 引脚和 INxP 引脚以及 MICBIAS 引脚和 INxN 引脚之间的电阻器值。

当他们测量  MICBIAS 引脚和 INxP/INxN 引脚之间的电阻时、没有 R0时为40.4K 欧姆。 当它们安装20k Ω 电阻器时、  MICBIAS 引脚和 INxP/INxN 引脚之间的电阻为16.7k Ω。

因此、这似乎不是简单的并联电阻器电路。

1. 当 MICBIAS 引脚和 INxP/INxN 引脚组装 R0时、它们如何计算它们之间的电阻?

2.安装20k Ω 电阻时、16.7k Ω 的测量结果是否正确?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    您能否确认 PCM6240-Q1是用于交流耦合模式还是直流耦合模式?

    如果是 在交流耦合模式下使用、则可以使用以下计算器计算偏置电阻:

    SBAC263支持软件|德州仪器 TI.com

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    感谢您的支持。 如下图所示、这些器件采用交流耦合模式进行测量。 不同之处在于、它们在测量点和 INxx 引脚之间插入了100欧姆电阻、如下所示。

    在此基础上、您能回答这些问题吗? 尽管我使用计算器计算了有效电阻、但20k Ω 产生的电阻为10k Ω、这与客户的测量值不同(=16.7k Ω)

    1. 当 MICBIAS 引脚和 INxP/INxN 引脚组装 R0时、它们如何计算它们之间的电阻?

    2.安装20k Ω 电阻时、16.7k Ω 的测量结果是否正确?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    感谢您的澄清。 明天让我回复您、回答这些问题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    谢谢! 期待收到您的回复。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kakshmi、

    我期待很快收到您关于此主题的消息。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    1)  

    [报价 userid="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466018/pcm6240-q1-how-to-calculate-resistor-values-between-micbias-pin-and-inxp-inxn-pins/5632252 #5632252"]他们如何 在插入 R0时计算 MICBIAS 引脚和 INxP/INxN 引脚之间的电阻?[/QUOT]

    为了计算需要的电阻值、我们可以在 Excel 工作表计算器中提到最大值 输入预期的 RMS 摆幅以及编程的 MICBIAS 电压(用绿色圆圈标出)。 基于此、计算器将返回最大值 允许的电阻值(以红色圈出)

    2)  

    当他们安装了20k Ω 电阻时、16.7k Ω 测量结果正确?

    关于这个测量、计算器 还提到了输入的有效检查阻抗以及 INxP/M 引脚上的相应共模电压、如方框图所示。

    我认为、在这种情况下、我们将指输入引脚和 MICBIAS 引脚之间的测量值、该值与计算器中提到的值不同、如果我的错了、请更正我的错误。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    感谢您的答复。

    [报价 userid="404443" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466018/pcm6240-q1-how-to-calculate-resistor-values-between-micbias-pin-and-inxp-inxn-pins/5637397 #5637397"]在这种情况下、我相信我们指的是输入引脚与 MICBIAS 引脚之间的测量、这与计算器中提到的不同[/QUOT]

    是、它们会测量输入引脚和 MICBIAS 引脚之间的电阻。 这与定位阻抗是否不同?

    您能告诉我如何根据 Rext 值计算输入引脚和 MICBIAS 引脚之间的电阻吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    是的、观察阻抗是指 INxP/M 端子上的有效输入阻抗、因此与 INxP/M 和 MICBIAS 之间的阻抗测量不同。

    Tnaks 和此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    我懂了。 然后、您能否告诉我如何根据 Rext 值计算输入引脚和 MICBIAS 引脚之间的电阻?

    至少当它们安装20k Ω Rext 电阻器时、16.7k Ω 输入引脚和 MICBIAS 引脚之间的阻抗是否正确?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    输入引脚和 MICBIAS 引脚之间没有预期的内部电阻、因此如果 INP/M 和 MICBIAS 之间连接了20k Ω、则 INP/MICBIAS 之间的电阻应为20k Ω

    如果测量值为16.7k Ω、则似乎表示并联的100k Ω 阻抗。 INxP 引脚或 MICBIAS 引脚上是否有任何其他连接? 另一种可能(尽管可能性较小)是所用万用表的输入阻抗值接近100kOhm。

    我还将尝试在 EVM 上复制这些连接、并在明天之前确认。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    感谢你的评分  

    在 INxP 引脚或 MICBIAS 引脚上是否有任何其他连接?

    否、INxP 引脚或 MICBIAS 引脚上没有其他连接。

    [报价 userid="404443" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466018/pcm6240-q1-how-to-calculate-resistor-values-between-micbias-pin-and-inxp-inxn-pins/5642318 #5642318"]

    我还将尝试在 EVM 上复制这些连接、并在明天之前确认。

    [报价]

    真的很有帮助。 感谢您的支持。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    我已经检查了 EVM、对于外部20k 电阻器、INxP/M 和 MICBIAS 之间的测量值确实为16.7k Ω。

    结果还证实、这是预期结果、因为内部输入阻抗的存在会影响有效电阻测量。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    感谢您的支持。

    客户尝试放置20k Ω 外部电阻器40次、 INxP/M 和 MICBIAS 之间的测量值在12k~17k Ω 之间变化。 如第一个帖子中所述、它们需要 通过测量电阻来检查电阻是否适当地发生了变化。 因此、 INxP/M 和 MICBIAS 之间的最小值/最大值很重要。

    1.您能告诉我 INxP/M 和 MICBIAS 之间的最小/最大电阻值范围吗?

    2.它是否来自内部组件的变化?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    我假设电阻器放置40次是指具有不同单元的40个不同 PCB、如果 我有误、请进行更正。

    1. 您能否告诉我 INxP/M 和 MICBIAS 之间的最小/最大电阻值范围?[/QUOT]

    让我来看看确切的数字并给您回看

    2. 它是否来自内部组件的变化?

    虽然单元与单元之间的内部电阻变化会产生一定影响、但外部电阻的容差也会产生一定影响。 您能否分享使用的外部20k 电阻的容差?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    [报价 userid="404443" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466018/pcm6240-q1-how-to-calculate-resistor-values-between-micbias-pin-and-inxp-inxn-pins/5649432 #5649432"]

    我假设电阻器放置40次是指具有不同单元的40个不同 PCB、如果 我有误、请进行更正。

    [报价]

    是的、您回答正确。

    虽然单元与单元之间的内部电阻变化会产生一定影响、但外部电阻的容差也会产生影响。 您能否分享使用的外部20k 电阻的容差?

    外部电阻变化最大为5%、不会产生太大影响。

    如果您检查  INxP/M 和 MICBIAS 之间的内部电阻变化以及最小/最大电阻值范围、我会很高兴、因为它们放置了20k Ω 的外部电阻。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    我想尽快解决这个问题。 如果您很难回答该问题、您可以通过电子邮件申请此 IC 的系统工程师吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    根据您的建议、我已经开始在我们的系统工程师中建立电子邮件通信循环机制。

    谢谢。此致。

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    由于您的循环操作、我们基本上清除了客户的问题。

    您能再告诉我一点吗?  

    [报价 userid="404443" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466018/pcm6240-q1-how-to-calculate-resistor-values-between-micbias-pin-and-inxp-inxn-pins/5646848 #5646848"]

    我已经检查了 EVM、对于外部20k 电阻器、INxP/M 和 MICBIAS 之间的测量值确实为16.7k Ω。

    [报价]

    我认为您在测量中使用了 PCM6xx0Q1EVM-PDK 评估模块、对吗?

    如果是、您能否告诉我您如何修改电路和跳线(Jxx)条件?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    要观察到该观察结果、基本上不要短接 EVM 上的任何跳线、我只需 从外部分别从 IN1P 和 IN1M 器件引脚连接两个20k 电阻器。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    感谢您的大力支持! 您可以关闭该线程。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束该主题帖、如前所述。