This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:最大输出功率与输入电压(PVDD)间的关系

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475346/tas6424m-q1-maximum-output-power-vs-input-voltage-pvdd

器件型号:TAS6424M-Q1

工具与软件:

您好、音频团队:

与问题类似: TAS6424M-Q1:输出功率与 VBATT 输入范围-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

我正在测试器件 TAS6424M-Q1、无法根据数据表中定义的图10获得输出功率。


 在以下配置下、我获得的最大输出功率约为12W:

PVDD:14.4V
扬声器负载:4欧姆。
FSW:2.1MHz。
FS:48kHz。 寄存器0x03 = 0x44。
增益:15V/ FS、寄存器0x01 = 0x31。
通道音量1: 寄存器0x05 = 0xE5 (11db、根据0.5dB 的阶跃)  
不限制电流。

我希望 PVDD 14.4V 的输出能够获得20W 的功率。 (当前应用正常运行的输入范围为9V-16V)。

您是否对20W 的输出功率有任何建议?
我一直在更改音量通道寄存器、但随着音量增加、信号会被削波、因此我想会出现失真。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Unknown 说:
    我获得的最大输出功率 约为12W

    12W 仅为大约10V 的峰值输出。 我想问一下如何计算输出功率吗? 具体方法是使用 AP 测试、还是使用示波器检查输出电压?

    可能有几种可能性:

    1.您的输入数字音频信号可能不是满量程。 您可以使用增益设置进行验证。 如果使用21V/V 等更大的增益 FS 可以增加输出、则意味着您的输入太小。

    2.电源有一定的限制、无法提供足够的电流、会在正弦波峰值处产生 PVDD 压降。 您可以使用示波器检查 PVDD 和输出以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    为了获得最大输出功率、我将使用示波器来测量差分电压和输出电流。

    关于可能性:

    1.我使用的是1KHz 正弦波、但不确定它是否是满量程。 我想验证您的意见、就是把增益增加到21V/V FS。
    2、外部电源似乎不限制系统的输出电流,我已经检查过电源引脚上的 PVDD 电压,没有下降。

    您是否具有音调/文件(1KHz 正弦波形)来测试器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是一个满量程1KHz。 但您还需要注意您的测试平台、在将 USB 传输到 I2S 时、它会不会放大音频信号?

    另外、请提供您测试的输出电压和电流波形、我可能会检查是否有任何异常情况。   

    e2e.ti.com/.../1KHz.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享.wav 文件。 测试器件很有用。

    附加了图片作为参考:
    VBAT:14.2V、音量 通道:CF、0dbs、增益15V/BTL、输出通道作为 FS。

    VBAT:14.2V、音量 通道:C1、0dbs、增益15V/BTL、输出通道作为 FS。



    使用扬声器不可能获得20WRMS (音圈阻抗标称值为4欧姆)、我想是因为扬声器的频率响应... 为了根据规格获得输出功率、必须使用4欧姆电阻器负载。 您能否确认建议使用哪种负载来校准/测试器件? 我检查了数据表中的信息、但定义了4欧姆电阻、而没有定义 负载类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VBAT:14.2V、音量 通道:c1、0dbs、增益15V/BTL、并将输出通道作为 FS。

     [报价]

    这种结果确实有一些问题。 如您所见、输出仅达到8Vpp、与最大输出相差甚远、应该在14Vpp 左右。 我仍然认为您的测试系统、将音频.wav 文件传输 为 I2S 格式的信号、会对振幅造成一定的抑制。

    VBAT:14.2V、音量 通道:CF、0dbs、增益15V/BTL、并将输出通道作为 FS。
     [报价]

    该设计还使用了增益15V/CMRR?FS 区别是 ch:CF。 您能说明一下与另一个设计的主要区别是什么吗? 这个波形看起来不错。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者都使用相同的增益15V/031 FS、寄存器0x01 = 0x031。

    两个图之间的区别在于卷配置、您共享的第一个图是在寄存器 0x07 = 0xC1中写入、这意味着-7dbs、第二个图是0x07 = 0xCF 0dbs (0x07、因为我使用 CH3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     结果看起来不错。 对于0dB 设置、您可以从 OUTP 和 OUTM 获得峰值14V、因此差分输出上的正弦波峰值可为14V。 对于4 Ω 负载、 可以正常达到20W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    我有一些问题;

    您能否确认 建议使用哪种类型的负载(扬声器/电阻器)来校准/测试器件?  
    是否有办法确认模块是将.wav 文件传输到 I2S 是衰减还是抑制振幅?
    对于假设 CF 为0dbs (100%)并避免输入电压突然变化以获得更好的保真度声音的算法、您是否有一些建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否确认 建议使用哪种类型的负载(扬声器/电阻器)来校准/测试器件?  [报价]

    对于一般性能测试、请使用4欧姆电阻器、这样可以保证结果稳定。

    是否有方法可以确认模块是否正在将.wav 文件传输到 I2S 正在衰减或抑制振幅?

    更大的 PVDD、如18V。 设置内部音量0dB 和模拟增益15V/fs。 然后是满量程输入、应该有一个15V 峰值正弦波输出。 请检查是否可以使用它。

    对于假设 CF 为0dbs (100%)并且避免输入电压突然变化以获得更好保真的声音来控制音量的算法、您有什么建议吗?  [报价]

    尝试在 MCU 中平滑添加音频、因为音频输入突然变化。 与每个 FSYNC 周期一样、将振幅变化限制为0.1dB、并斜坡到目标值。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shadow He、

    您可以在下面的注释中详细说明一下吗:"针对音频输入突然变化、尝试在 MCU 中平滑添加音频。 与每个 FSYNC 周期类似、将振幅变化限制为0.1dB、并斜升到目标值。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我可能会误解您的需求。 您谈论的是输入电压变化、即 PVDD 突然变化、对吧?

    避免输入电压突然变化

    可考虑使用 PVDD 折返控制、在检测 PVDD 变化时、请使用 AGL (自动增益限制器)来更改音频信号电平。 在下面的链接中、第16.9章介绍了 AGL。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts = 1740360538775&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    关于你的问题,是的,我说的 PVDD 突然变化。 我认为现在已经很清楚了。 谢谢。

    我还有一个问题、

    假设 PVDD (固定输入电压)为13.5V 时为20Wrms、并且扬声器寄存器已将0xCC 定义为默认增益(-1.5dB)。

    应用程序如下所示:

    音量-> POUTrms

    100%-> 20Wrms

    75%-> 15Wrms。

    50%-> 10WRMS

    25%-> 5Wrms

    我使用4欧姆电阻器执行了一些测量 、更改了寄存器、根据数据表使用0.5dB 的步长、但我认为从20Wrms 到10WRMS 的变化很短、这是有道理的、因为它不是线性的... 为了获得20Wrms 、我使用了0xCB 和0xC5获得10WRMS (大约)。

    您知道此模块的算法是否已存在?

    您知道我们如何控制扬声器寄存器的增益以获得所需的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我们这边没有更详细的介绍、也没有开放的资源。  

    下面一些在线资源、不确定是否对您有所帮助。

    https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/11202-automatic-gain-control