请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104-Q1 工具与软件:
您好!
在数据表第29页的图9-4中、ADC 的 LCH PGA 好像可以混合 MIC1L/LINE1L、MIC2L/LINE2L 和 MIC1R/LINE1R、第20页的9.2功能方框图也是如此。
但是、图9-4上面的文本表明、MIC2R 也可以混用。
哪项正确?
此外、是否可以将 MIC1L/LINE1L 输入至 ADC 的 LCH、而不输入至 RCH?
从图中看、停止一个通道看起来也会停止另一个通道、但从9.6电阻器映射看、它们看起来可以独立控制、因此我认为不存在问题。
此致、
Hiroshi