This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:模拟输入混合电路

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479989/tlv320aic3104-q1-analog-input-mix-circuit

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

工具与软件:

您好!

在数据表第29页的图9-4中、ADC 的 LCH PGA 好像可以混合 MIC1L/LINE1L、MIC2L/LINE2L 和 MIC1R/LINE1R、第20页的9.2功能方框图也是如此。
但是、图9-4上面的文本表明、MIC2R 也可以混用。
哪项正确?

此外、是否可以将 MIC1L/LINE1L 输入至 ADC 的 LCH、而不输入至 RCH?
从图中看、停止一个通道看起来也会停止另一个通道、但从9.6电阻器映射看、它们看起来可以独立控制、因此我认为不存在问题。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    MIC2R 可以混合到左侧 ADC PGA 混合中。图中显示的是一种有限的情况。 有一个寄存器用于控制左侧 PGA 的 MIC2R 电平

    您也是正确的、左声道和右声道混合完全独立。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAAN、

    感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi